電源コード 3ピンのレビュー

平均満足度 4.47 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源コード 3ピン 行田電線
行田電線
1,298 / 税込 1,428
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-17
用途:
制御盤一次側電源
対象商品:
74313268

思ったよりコードが硬い感じです。
使用感は悪くはないです。

アキュア株式会社 様2023-04-14
用途:
ACDCコンバーターへのAC電源入力に使用
対象商品:
74313277

値段が安く非常に良かった。性能的には十分な商品といえる。

2022-12-05
用途:
明工社のテーブルタップ
対象商品:
74313268

明工社の黒いテーブルタップ用に使用。しっかりとした作りで満足です。

2人が参考にしています
誠伸工業 様2022-10-16
用途:
バンドソ―のケーブル交換
対象商品:
74313268

この価格で十分な品質であると思います。コードが純正よりも長さもあり、ちょっと重量がありますが、柔らかく何より丈夫そうです。かなり使いやすくなり満足しています。

2021-05-24
用途:
玄米選別機の電源ケーブルとして
対象商品:
74313268

芯数・長さ・プラグ形状などちょうど欲しかったものが安く購入でき大変満足しております。

2021-03-28
用途:
電源接続時
対象商品:
74313268

ちょっとお高めな値段ですが、PSEも取得して居て安心して使用出来ます。

株式会社YKK 様2019-11-13
用途:
PHVの給電環境整備
対象商品:
74313268

柔らかく、また20A程度ではほぼ熱も持たず。被覆部の加工難度も低く助かります。

2019-11-09
用途:
配線延長
対象商品:
74313277

有線リモコンの延長用に加工して使用しました。配線自身も丁度良い硬さで満足です。

2020-02-08
用途:
コンセントを付けて延長コードとして使用
対象商品:
74313268

ちょっと硬いです。
もう少し柔らかいかと思いました。
他のメーカーもあまり変わらないので、安さで良いかと思いました。

有限会社摂南電子研究所 様2019-04-02
用途:
通信設備用電源コード
対象商品:
74313268

長さと可撓性が心配でしたが、計画通りに使用できました。

2017-03-15
用途:
米国製アンプの修理、メインテナンス
対象商品:
34813326

芯線の太さ AWG16 相当で3ピン、黒色のものは国内で見つかりにくく、輸入に頼っていました。今回モノタロウで日本製を入手でき良かったです。取り付け時に外被をある程度むく必要があります。米国製に比べ、少し剥きづらいことと、単価が米国製よりも高く、☆4つです。

1人が参考にしています
2016-01-19
用途:
自家作業用卓上ホットプレート用電源
対象商品:
34813317

長さは十分、しっかりした作りだが低温時はやや硬い。

有限会社ジェイ企画 様2015-03-07
用途:
送液機械のポンプ装置電源用
対象商品:
34813317

思ったよりソフトで収納時の巻きつけが楽、アース必須なので3Pは助かります。
定格電流が7Aなので大きな負荷には向きませんが平行コードより見栄えもして
又何か製作する際はこのタイプにしようと思っています。

2015-06-05
用途:
実験機材の電源供給
対象商品:
34813326

本電源コードは仕様(125V12A)が明確なので使用しています。
耐圧200V仕様のものがあるとより助かります。

2015-01-29
用途:
現場検査機器の電源コ-ド
対象商品:
34813326

予想したよりはソフトで使い良いコードでした。
化学工場現場にも持ち込むので、耐油・耐熱仕様があるとなお良い。

1人が参考にしています