24LED丸型ライト(フック&マグネット付)のレビュー

平均満足度 4.53 (723件のレビュー)
商品レビューを投稿する
24LED丸型ライト(フック&マグネット付) モノタロウ
LEDが24個搭載されているので、明るさ十分。 本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。 電気効率の高いLED電球なので、省エネに貢献します。 軽量・コンパクトなので、胸ポケットに入れて持ち運びも可能。 【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、 ベッドサイドやクローゼット内の補助ライト
723件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-10-02
用途:
屋外での作業に
対象商品:
34835123

想像以上に明るいです。価格も安いので、2ー3個あっても良いと思います。

2011-08-05
用途:
自宅の防災用です
対象商品:
34835123

他店よりかなり安価に買えて満足しています
かなり明るいです
マグネットがついているのでマンションの玄関にも簡単につきました

2013-01-13
用途:
日常の用途全般
対象商品:
34835123

届いた箱をあけ、ドライバーで裏ブタを開けて、同梱の電池を入れました。
裏ブタを空けたところ、フタ裏側の見えないヘリが、既に割れていて、正直がっかりしました。
日本の製品のハイクオリティになれているせいかもしれませんが、
「安いから、仕方ないか、、、クレーム・返品するのも面倒だし、、」
と割り切りました。使用上は、「大きな」問題はないし、フタを閉めれば見えない箇所だし。

この価格で電池もついており、本体をマグネットで貼り付けることもでき、明るさも十分なので、トータルとしてリーズナブルではあります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

2011-06-23
用途:
安全対策、防災対策、レジャー等
対象商品:
34835123

すごく明るいのにすごく安い!この値段は正直驚く。
知人にもプレゼントしている。スイベルフックが以外と役に立つ(マグネットももちろん便利)
アイデアだが企業の販売促進用にオプション料金でネーム入れしたら
もっと売れるのでは。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2011-07-15
用途:
入り組んだ場所
対象商品:
34835123

磁石とフックを使えるのがいい。
フックの時、角度が固定できるように工夫してほしい。それと電池を入れるのにドライバーを使わなければならないから、素手で入れられるようにしてほしい。
難しいことではないし、製造コストも下げられるのでモノタロウの利益が上がるのでは?
LED72の時と同じように、不良品が送られてきた。
今回の不具合は電池の接点が「スプリングとスプリング」になっていた。
面倒臭いから自分で直した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。
また、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。

2011-10-03
用途:
非常用(車内など)
対象商品:
34835123

価格を考えれば電池も付いていてこれは買いです。商品が届き気に入り追加で2個買い足しました。値上げされるそうで残念です。

2011-10-06
用途:
電気工事の時
対象商品:
34835123

小さく マグネットが付いていて とても使いやすい

加藤農園 様2011-10-31
用途:
作業灯として使用します。安くてお手ごろです。
対象商品:
34835123

野外で使用しますので、防水性を持たせていただければ良かったですね。

2011-09-12
用途:
バイク整備
対象商品:
34835123

安いので試しに買ってみたのですが、明るさや電池付きにも満足です。

ムラタ総合技術 様2011-07-26
用途:
自動車の中の照明
対象商品:
34835123

自動車の電池から線を引く事無く取り付けられるので便利です。磁石がもう少し強ければとも思いますが、値段から考えると十分な品質です。

2011-07-21
用途:
自動車修理作業に使用します。
対象商品:
34835123

安くて良いと思って購入しましたが、電池の電極に不良が見つかりがっかりしました。安い商品ですのでこちらの責任で修理して使っています。商品管理の徹底をお願いいたします。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2012-10-23
用途:
車に常備
対象商品:
34835123

価格のわりには、明るく使い勝手がよいです。

2012-10-05
用途:
収納庫の補助照明
対象商品:
34835123

モニター用電池で動作確認をした後、収納庫に入れて数ヶ月放置していたら使用時に点灯しない。
電圧を測ってみると電圧がバラバラで、一番低いもので0.13Vまで電圧が下がって完全に放電しきっている模様。

過去のレビューに電池の消耗が激しく、電源OFFでも放電していると書かれていた事から調べて見る事にした。
先ず電源OFF時の放電に付いては、その様な現象は確認できなかった。(OFF時は0mA)
1週間程度の期間開けて電圧を測ってみても電圧の低下は認められず。

電池の消費に関しては、新品の電池3本 (起電力4.77V)で点灯時135mA、消耗した電池3本 (起電力4.37V)で86mA。
使用している内に電圧が下がり電流も減るので、仕様の連続点灯10時間はマンガン電池で妥当な消費。
アルカリ電池なら20時間以上点灯できるのではと思う。

では電池が異常消耗していた理由は?と考えると、単にモニター用電池の特性。
動作チェック用の為、長期保存は考えておらず、自己放電し易い素材が使われていると考えられる。

結論
当たり外れも有り、半田など角が出てたりと、余り良い仕上げとは言えないが値段から考えると十分使える。
モニター用電池は短期間しか電圧を維持できない様なので、購入したら早めに消費をお勧めする。

3人が参考にしています
2011-10-13
用途:
夜間時のちょっとした作業。

明るいし、マグネット、フック機能が重宝してる。

2011-08-14
用途:
コンパクト製品なので、どんな所にも使用可能
対象商品:
34835123

小さいながらもパワーな光、驚きました
それに、価格がうれしい。
これに、センサ付きはどうでしょうか?

2011-08-25
用途:
倉庫の中で細かい文字を見るときに使用してます。
対象商品:
34835123

コンパクトさと思ったより明るくて満足です。出来ればマグネットがもう少し強力なら良いと思う

2011-10-14
用途:
ちょっとした照明や暗闇での道具整理等の作業灯として。
対象商品:
34835123

コンパクトで持ち運びしやすく明るさもいい。

2011-10-20
用途:
懐中電灯代わり。
対象商品:
34835123

100均でも同じようなものがあるが、あちらは2LED。明るさが違います。

2011-07-05
用途:
バイク整備
対象商品:
34835123

電池交換がネジ式の為交換に少々手間はいりますが、値段・明るさ共に満足出来るので特に気になりません。
この値段なら再度購入を検討してます。

2011-08-01
用途:
車内で伝票や地図を見るのに使っています。
対象商品:
34835123

以前に使っていた100円ショップの3LEDより明るさに期待して購入しました。
薄さ、スィッチの押しやすさは100円ショップのほうが良いですが、明るさが圧倒的にこちらのほうが良いのでまあ満足してます。