ワンタッチコネクターのレビュー
- 用途:
- バイクのメンテ
- 対象商品:
- 55140234
今まで同一線を分岐させる時にギボシ端子で作成していましたが、かさばるのと狭い所に配置しなければ成らなかったので、この商品はコンパクトでスッキリと収納できるので良い。
- 用途:
- 自動車用品の取り付け
- 対象商品:
- 55140234
ギボシの様にオスメスも気にする必要が無く、ケーブルの太さの違いにも幅広く対応している素晴らしいコネクタです。ハウジングが66ナイロンなので耐熱も文句無し。カー用品として買うと何故か高価なのでとても助かります。
- 用途:
- オーディオ機器の電源部に
- 対象商品:
- 34845465
オーディオ機器の電源部に使用しています。
単線だけでなく、より線にも使えるのが
大変便利です。
機器の動作確認時や頻繁に脱着する時に
短時間で出来て、しかも線をカットせずに
出来るので、大変重宝しています。
- 用途:
- インターホンの電源線接続
- 対象商品:
- 55140225
インターホンのAC電源で訳があってより線と単線を接続する必要があり、より線をハンダで固めて普通の差し込みコネクタを使用していたが、不安を感じていた。
その時、この商品を見つけ早速交換しました。
操作レバーを上げる際、非常に硬く壊れるのではないかと思ったが、その分ガッチリ接続されている様で、安心して使えそうです。
普通の差し込みコネクターより若干大きいため、収納するスペースが狭い場所では注意が必要です。
- 用途:
- 分電盤内での結線に使用。
- 対象商品:
- 34845465
大ぶりのレバーを倒す事での接続は、感触がハッキリして信頼感がある。また再接続(やり直し)が出来るというのは安心感がある。
- 用途:
- 電線(単線とより線)の結線に使用
- 対象商品:
- 38463756
今までの差し込みコネクターは単線専用で一度差し込むと電線を再使用する事が出来ませんでしたが、
こちらのワンタッチコネクターであればリリースレバーがついているので電線を傷つけずに
取り外しが出来るため電線の再利用が可能でより線も使うことが出来ます。
AC100Vはもちろんですが、直流電源を使用したより線を一時的に結線したい時に
安全確実になおかつ手間なく使えるので大変便利です。
差し込みコネクターは国内メーカーなども出していますがこちらのような製品はドイツのワゴ社だけしか
出していないという事はそれだけニッチな製品という事でしょうね。
- 用途:
- スイッチ・コンセント・照明器具の結線
- 対象商品:
- 34845465
接続が容易で、誤った接続を行った場合も容易に再接続が行え、最大の利点は、より線も結線が行えること。その長所がとても便利であった。
- 用途:
- 仕事使用
- 対象商品:
- 38463756
お世話になっております。迅速な対応でありがとうございました。
仕事で使用しています。結線には非常に楽です。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
- 用途:
- 電源結線
- 対象商品:
- 38463756
ハッキリ言ってすごい便利です。単線、より線を気にしなくて良いのとサイズもある程度、気にしなくて良いので現場だと便利だし、早い。しかし、ただ、高いんです。
- 用途:
- 蛍光灯のLED化
ストッパーのレバーを起こす時に、ものすごく力が必要で
爪等で起こそうとすると、爪が割れそうになるので怖いです。
以前のWAGOの同じようシリーズの方が、使いやすいです。