TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプのレビュー

平均満足度 4.10 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ モノタロウ
ギャッシュ当てを施す事により、ピンカドの初期刃欠けを防止および刃先の強度を増し、軟鉄から硬度50HRCまで1本で加工出来ます。また工具寿命も長くなります。 【用途】炭素鋼・合金鋼・調質鋼・高硬度鋼(50HRC)・ステンレス鋼・鋳鉄などの加工
88件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ZakLab 様2011-10-31
用途:
アルミ(5052)板、カーボン板の切り抜き
対象商品:
34921196

値段の割には結構モチが良いので気に入っています。まぁ、相手がドライカーボンの場合は、さすがに一回の切削で終了してしまいますが、値段的に使い捨てでも済むので助かっております。

中田モールド 様2013-03-06
用途:
仕上げ加工
対象商品:
34921241

良かったです。

2011-07-22
用途:
CNCにて、樹脂の切削加工用。
対象商品:
34921214

主にABSを切削してますが、結構長持ちしてます。
ロングネックエンドミルのような、深い切削ができるようなタイプも出してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望について、今後の参考にさせていただきます。

2012-12-10
用途:
アルミ・樹脂・カーボン切削
対象商品:
34921187

安価ですが良く切れます。

2011-10-25
用途:
側面切削
対象商品:
34921241

切れ味は良いです

工房K 様2011-09-27
用途:
木工作業でブナ材に深さ5mmの溝を入れました。
対象商品:
34921241

作業性は良好でした。刃長が長いとなお良い、価格も少し安いとなお良い。

2015-03-20
用途:
ベーク版切削
対象商品:
34921187

t=3mmのベーク版を削っていて直ぐに折れました。
これはもう買いません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2013-04-16
用途:
アルミやプラのフライス作業
対象商品:
34921232

新品なのに振れがあった。

2011-09-07
用途:
ステンレス加工
対象商品:
34921241

超硬エンドミルでこの価格は安い方と思います。ただ、ステンレス加工だと刃持ちは並です。

1人が参考にしています
2015-04-24
用途:
真鍮の切削
対象商品:
34921187

CNCによりフライス切削をしてますが、φ1.0mmは頻繁に折れます。
硬度のない真鍮でさえも、切削量が少ないにもかかわらず、なんでもないような箇所でボキット、刃の根元の方から折れます。刃はいつも同じ個所で折れています。もう少し刃長を短くして、折れないものにしてください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

株式会社三喜精機 様2011-06-02
用途:
フライス加工
対象商品:
34921223

モノタロウ ブランドの ハイスのショートエンドミルより価格が安い(刃径 4ミリ以下)
これは 一度 使用する価値があり ハイスのものに比べると超硬だけあって耐久性が格段に違います。
大変満足しています。

TR技研 様2011-12-02
用途:
真鍮材の加工
対象商品:
34921241

目立った問題無し。

2011-05-24
用途:
ステンレス等のフライス加工
対象商品:
34921266

寸法や面祖度等うるさくないものなら何の問題なく
刃径補正だけで寸法もでる
なによりハイスの値段で超硬がつかえるのは魅力

有限会社マイス 様2011-04-18
用途:
ジュラルミンの切削(CNC)に使用。
対象商品:
34921214

普通に使える。コスト面で数倍の製品と同等の精度・耐久性を持つ。
コストパーフォーマンスは最高であると思う。

2014-10-08
用途:
鉄・アルミ・真鍮の切削
対象商品:
34921223

モノタロウのエンドミルは安くて品質がソコソコ良いので、相当リピート購入
しましたが、最近買ったものは突然シャンクから折れてしまうという奇怪な
現象が起こります。
折れたエンドミルの刃先はほぼ未使用状態なのにコレット内部で折れてました。
初めは切削条件を疑いましたが、折れたものが4本目まで行ってしまうと
エンドミルの品質に問題ありと判断せざるを得えなくなり、現場に使用を中止
させました。
現在価格を下げているようですが、処分しようという意図が感じられるため
逆に買うのが怖いです。元の価格に戻るまで購入するのを待ちます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございましたので、別途対応させていただきました。
何卒、宜しくお願い致します。

2014-09-16
用途:
銅板の切削
対象商品:
34921187

以前購入し、使ってみて驚くほど長寿命だったので5本リピート注文したが
5本すべて初回からバリが出て使い物にならなかった。
安くて使いやすかったのに残念。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-04-28
用途:
FC材の切削
対象商品:
34921241

同商品の4枚刃が良かった為、この2枚刃を3本購入しました。
早速、底面を綺麗にさらう軽負荷の切削作業行いましたが、
何の前触れもなく2本がシャフトから折れてしまいました。
0.025mmの切削なので、殆ど負荷は無い状態です。
2本とも30秒も持ちませんでした。残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2011-04-27
用途:
樹脂部品に使用してみました。
対象商品:
34921205

樹脂部品に使用してみましたが、特に大きな問題はありませんでした。
また、マイクロで刃径を測定してみましたが表記の公差には入っていました。
*公差内でのバラつきはありましたが、問題なし。

1人が参考にしています
2014-04-29
用途:
CNCでアルミ、樹脂の切り出し
対象商品:
34921214

シャンク径3mmの2GM0300と2GM0150を数本購入。
2GM0150の数本は問題なく使用できましたが、2GM0300の1本がチャックに入らず使用不能!
シャンク径を計ってみると2GM0150より0.1mmくらい太い様です。
仕様を見ると刃径の公差は書かれているようですが、シャンク径の公差は無い??
これって仕様ですか? それとも初期不良ですか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

2013-01-16
用途:
真鍮品の加工
対象商品:
34921187

使用しようとエンドミルをセットし、芯出しの為にワークに当てた瞬間に折れました。
刃径が1mmなので、用心して軽く当てたのですが・・・
こんなに簡単に折れてしまうものなのかとガッカリしました。
価格的には安くて満足してたのですが、使う以前に折れてしまっては投資した意味が無いなと・・・
次回は、多少高くてもしっかりした物を買おうかと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。