TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプのレビュー

平均満足度 4.10 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ モノタロウ
ギャッシュ当てを施す事により、ピンカドの初期刃欠けを防止および刃先の強度を増し、軟鉄から硬度50HRCまで1本で加工出来ます。また工具寿命も長くなります。 【用途】炭素鋼・合金鋼・調質鋼・高硬度鋼(50HRC)・ステンレス鋼・鋳鉄などの加工
88件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-05-02
用途:
金属や樹脂の切削
対象商品:
34921196

コストパフォーマンスは最高ランク、品質も問題なくモノタロー製品の中でもずば抜けている。
1.5mmの物は非常に高価な製品が多いのでこの価格帯であれば多少ラフに扱っても消耗品と割り切れます。
樹脂やスチールなどの切削に難なく対応できるので使い勝手や切削性能は良好です。
シャンク系が偶数経であればなお使い勝手は向上すると思いますので参考にして下さい。

1人が参考にしています
有限会社杉本製作所 様2011-04-12
用途:
S50Cの溝加工
対象商品:
34921266

ハイスエンドミル(コーテング)よりスピード3割UP 切削条件を変えてトライする価値あり

2012-08-27
用途:
NCでの切削(AL2017、S45C)
対象商品:
34921205

切れ味は良いです。ただ耐久性に問題有り。突然折れます。刃先ではなく根元付近から折れます。お薦めはできません。

作 様2011-01-18
用途:
梨の木彫刻やアクリル彫刻での切削(ローランドの切削機を使用してます)。
対象商品:
34921241

木材とアクリルでの使用には十分です、又、金額的に安価で助かります。

2011-04-08
用途:
ブロー成形型、精密特機部品etc
対象商品:
34921266

S50C及びNO熱処理のクロモリ材種類まで問題なく普通に削れます、価格が安いし刃長も長い、買い得ですね!できれば今夏前に3枚刃の強ネジレタイプも揃えて欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望について、今後の参考にさせていただきます。

2012-09-27
用途:
アクリルの切削
対象商品:
34921187

低価格で軟らかいモノを切削しようと思ったらこれ一択になるんだけれど、耐久性には問題あり。
切削長5m未満で使い物にならない切れ味になりました。
ラインアップ的には多少高くても1mm以下のものが欲しいところですね。0.8mmなんかあったらいいな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品は今後検討してまいります。

2012-06-29
用途:
金型などの切削加工
対象商品:
34921187

使用する前の段階で顕微鏡で刃物チェックしたのですが、側面に刃こぼれがあるし、刃先にはカケもありとても使う気にならないシロモノです。
値段が値段だけにある意味納得もできますが、あまりにもひどすぎます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

早津製作所 様2011-08-09
用途:
SK,SKS程度の焼入材の表面を加工した。
対象商品:
34921232

刃の角部は結構苛められたが、まずまずの切れ味でした。

株式会社デックシステム 様2011-05-08
用途:
アクリル板の加工
対象商品:
34921223

とても綺麗に加工ができました

2011-04-28
用途:
バイクカスタムパーツ製作
対象商品:
34921241

安いので割り切って使っています。

2011-10-17
用途:
フライス盤での荒削り
対象商品:
34921196

値段が低価格ながら遜色ない品質です。小さいサイズの場合神経を使いますが
価格が安いのでミスで折ったり寿命がきてもまたオーダーしようと諦めがつきます。
仕上げとして使うとやや粗い傾向にあるので荒削りに向いています。
小さいサイズの物はシャンク系が3mmでやや使い勝手が悪いです。
これで偶数径であれば最高なのですが。サイズの長いものもあると便利だと思う。

1人が参考にしています
E.T.Laboratory 様2011-10-13
用途:
アルミ切削
対象商品:
34921223

消耗品なので超硬でこの価格なら満足できる。

2011-09-21
用途:
アルミ切削に使用しています。
対象商品:
34921205

以前使用していた物より
長持ちして気に入ってます

株式会社明孝鉄工 様2011-04-16
用途:
様々な金属の切削
対象商品:
34921266

一昔前の超硬は高額というイメージがなくなりました。再研磨するよりやすい

梅原製作所 様2011-03-13
用途:
マシニングセンターの切削加工でステンレス、アルミ、鉄などあらゆるものに使います。
対象商品:
34921257

抜群の切れ味です。ハイスにない切削能力です。

2010-11-24
用途:
小型MC工作機械
対象商品:
34921266

アルミを切削しましたが、普通の汎用エンドミルよりも切削性がよく、大変気に入っております。

2011-07-21
用途:
アルミゃ樹脂の切削
対象商品:
34921223

ピンカドに比べて切れ味が悪いのかと思えば、殆ど変わらず耐久性が有る分ギャッシュ当ての方が得かなぁ?と思いました。

2010-11-10
用途:
穴底の座を仕上げる為に使う
対象商品:
34921275

座底の仕上げに使う程度では刃こぼれもなく仕上げ面も良好なので役立っています。値段も相応だと思います。

2011-10-13
用途:
sus al ss切削
対象商品:
34921241

susの場合極端に刃もちが悪い。
超鋼の母材に問題が有るのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

有限会社 アイ・ワークス 様2011-07-13
用途:
銅合金の切削
対象商品:
34921214

何も問題無く使用出来ます。
在庫が無くなったら、また注文します。