デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)のレビュー

平均満足度 4.89 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ
ミヤナガ
899 / 税込 989
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。 【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アップライト 様2025-07-23
用途:
壁の穴あけ

綺麗な新円をあける事が出来ました。細かなサイズが選べて助かりました。

2020-05-11
用途:
SDSプラス 下穴用
対象商品:
06651224

先端工具は、HILTIかミヤナガを使用しています。
満足しています。

小出商会 様2019-12-09
用途:
エアコン取付
対象商品:
06651224

固定ビス用穴あけ。
これが良いんだわ!横に逃げないし早いし

JA 北海道厚生連 様2022-07-04
用途:
車庫の棚作り
対象商品:
06651224

問題点なく穴が開けられました。今度違う種類も購入しようと思うほど

2019-04-21
用途:
コンクリートの床のアンカービス止め用の穴開けに使用しました
対象商品:
06651251

普通の回転軸よりも、三角の回転軸のほうがより楽に早く穴あけ出来ました。
小さいサイズでしか構成がなさそうですが、もう少し大きいサイズも欲しいです。

宮地工務店 様2019-03-09
用途:
コンクリートに使うビスの下穴開け用
対象商品:
06651224

他の商品と比べて耐久性に優れていると思います。また下地材の貫通速度も優れていると思います。

2017-01-30
用途:
電気工事の際の石やコンクリートの穴開け
対象商品:
06651233

穴の位置がずれることも無く、真っ直ぐに進んで行きます。耐久性も良いようです。信頼しているのでハンマードリルはこのメーカーばかり使用しています。

1人が参考にしています
株式会社小林測量設計 様2017-04-20
用途:
割りピン用の穴あけ
対象商品:
06651294

先端の三角が、正確な位置に穴あけするために役立っています。

株式会社はざま牧場 様2017-01-02
用途:
コンクリートビスの下穴あけ
対象商品:
06651233

あまりハードに使うとすぐに折れ曲がってしまいます。回転はあまり早くせず優しく使うのが長持ちのコツ。

2016-07-16
用途:
コンクリート躯体の穴明け
対象商品:
06651303

配管の固定などで使用していますが、穴がよく開きます。
芯のブレもなく、非常に良い。私はいつもこれを使用します。

セフティ・システム 様2015-09-04
用途:
弱電工事
対象商品:
08738405

安価で発送も早いので助かります

2013-12-16
用途:
コンクリートの穴あけに使用
対象商品:
08738405

デルタ形状なので細くても折れにくい(3.2mm)ので気に入ってる。

1人が参考にしています
2013-10-14
用途:
ノンプラグビスを使用して配管のバンド支持
対象商品:
06651224

デルタ軸のためか曲りが少なく、長く使えるように思います。

九州テクニカルサービス 様2013-05-13
用途:
ノンプラビス用の穴あけ
対象商品:
06651224

デルタ軸はいつも使っていますが、結構長持ちするので重宝しています。
他の店よりも価格が安いのが魅力的ですね!
また購入します。

有限会社クリーンサービス 様2013-01-21
用途:
建物外壁への穴あけ
対象商品:
06651267

デルタ軸の切粉排出は快適です
噛みこむ事無く、ドリルの出し入れはほぼ無用になります
真円度も問題ありません
5本パック・10本箱入りとかで、もっと安価になると良いですね

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

株式会社AQUA WATER WORKS 様2011-01-23
用途:
配管工事の配管固定に
対象商品:
06651224

刃の持ちが他社とは違う

1人が参考にしています
有限会社萬年堂 様2022-01-05
用途:
ノンプラビス穴開け
対象商品:
08738405

鉄筋に当たっても刃先が焼け朽ちるだけで折れないです。細径はネジタイプより頑丈なデルタでしょう。折れたら抜けなくなり正確な位置にネジ穴を作れなくなります。

システム・Run 様2013-04-19
用途:
壁面への器具取付
対象商品:
06651233

以前から使っていますが、大変使いやすく、芯のぶれも起きにくいです。

2010-01-13
用途:
コンクリートへの穴あけ
対象商品:
06651242

ミヤナガ デルタゴンビットは、通常のビットより軽くはやく穴あけが出来るので以前から使ってました。
この価格は買いでしょう!