SKSハンドタップのレビュー

平均満足度 4.66 (110件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SKSハンドタップ 早坂精密工業
早坂精密工業
329 / 税込 362
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。 【用途】3級ゲージ用
110件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ジェーピーシーネット 様2021-03-25
用途:
個人の趣味用製作
対象商品:
34921747

気に入ったねじを必要なところに取り付けるには良い製品です。

2020-12-09
用途:
ねじきりです。
対象商品:
34921817

ねじきりをしていて折れた為購入しました。昔はもっと高かった気がしたが、ホームセンターが高いのかとにかく安くてよかった。

1人が参考にしています
2020-12-29
用途:
ねじ切りに使用
対象商品:
34921853

ねじ切りに使用、安価だが作りがよくセット品の交換用に最適。

1人が参考にしています
2020-09-30
用途:
作業
対象商品:
34921862

安物のセット品と比べると切れが良いです。使用頻度の多いサイズは、高くてもメーカー品を使用したほうが作業もはかどります。

ファクトリーお猿 様2020-11-22
用途:
自動車整備に
対象商品:
34921871

M6サイズを購入。
セットものの同サイズが破折したため購入。
ハンドタップは、日常的に使うので必需品。

2020-07-19
用途:
ネジ山の切り直し
対象商品:
34921957

DIY通常使用で問題ありません。サイズも揃っており、必要な商品を安価で入手できるので重宝しそうです。

2人が参考にしています
2020-06-15
用途:
電子機器の修理
対象商品:
34921774

よく切れます。アルミ製の放熱器へのねじ切りで使っていますが、十分です。安くていいです。

2020-01-30
用途:
アルミ製雨戸の戸袋枠(板厚約2mm)にM4のネジを切りました。
対象商品:
34921801

板厚約2mmのアルミ製戸袋にφ3.2の下穴を開け、この「M4×0.7 #2」のタップだけ(#1、#3は使用せず)でネジを切りました。部材が2mmのアルミということもあり特に問題無くスルスル切れました。出来たねじ穴にM4ビス2本で約200gのセンサーライトを取り付けましたが、こちらも問題無くちゃんと固定されています。センサーライトに付属していた4mmの木ネジよりはスムーズに締められるし安定感もありますね。タップと小ネジはこれからいろいろな場面で使えると思うので楽しみです。

1人が参考にしています
株式会社FabTechno 様2020-04-21
用途:
前処理
対象商品:
34921862

長ナットで通りが悪いものがありましたので施工しました。安価なので助かります。

1人が参考にしています
2020-06-06
用途:
ねじ穴作り
対象商品:
34921765

アルミのフレームに安定してネジ穴を作れました。1-2-3と処理して、ネジがちょっとゆるい感じがするが、他社のタップでも感触はほぼ同じでした。

2020-04-01
用途:
アルミ製品メスネジの清掃(オートバイのエンジン部分)
対象商品:
34921826

工作精度が高く期待通りの使い勝手で満足しています。この商品購入前にはヤ●オクで安いタップダイスセット品を購入してみたのですが、バリ取り仕上げもされておらず使い物にならなかった。

2019-09-30
用途:
愛車のボルト山補修など
対象商品:
34921941

自動車用ナットも20年以上経つと、ダメになります。でもネジ山補修してまだまだ使える状態になる場合がなかなかあります。こちらの商品も非常にクオリティーの高い、信頼できる逸品です。

2019-10-13
用途:
自動車整備時
対象商品:
34921941

数回のみの使用ですが、
切れ味がよかったです。
耐久性は未知数ですが、悪くないと感じました。

2020-11-07
用途:
タップ
対象商品:
34921817

安価で満足しています、また何かありましたらよろしくお願いします、

2019-09-26
用途:
機械加工作業時
対象商品:
34921853

タップ切りに使用しました。適度に切れ、適価で充分に使用できます。

2019-07-26
用途:
タップ加工
対象商品:
34921783

安いが、仕上がり精度も問題無し。良い買い物ができました。

1人が参考にしています
2019-06-29
用途:
自転車の整備に
対象商品:
34921801

自転車の整備に使用しました。
手持ちのセットに入っていなかったので単品で購入しました。
綺麗に切れて満足です。

2019-07-10
用途:
バイクのリヤサスペンション分解、組み立て
対象商品:
34921957

ネギ山に残ったネジロックを除去してスムーズに組み付けが出来た。

2019-04-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
34922194

分解した機械のネジ山修正に使用しています。安いので助かっています。しかし、大量にネジ切の経験はありませんので、本来の用途での満足度は不明です。

1人が参考にしています
日本クリーンシステム株式会社 様2019-09-18
用途:
メンテンス、修理時
対象商品:
34922404

外置きの機械の錆びたナットのピッチ補修に買いました。
工具屋や商社で購入するより2割ほど安く、使用も問題ありませんでした。