衛星放送受信用同軸ケーブルのレビュー

平均満足度 4.22 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
衛星放送受信用同軸ケーブル 大阪魂
可撓性がよく、低損失、高遮蔽で、取扱いが容易です。減衰量の経年変化に対し、劣化が少なく安定しています。特性インピーダンス75Ωのテレビジョン受信用同軸ケーブルです。 【用途】衛星放送を含むテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-05
用途:
家内ケーブル引き直し。
対象商品:
34928975

地デジをきっかけに家内全部屋への壁内配線及び増設、屋根裏ブースター、アンテナ、衛星等、全て5C衛星シールド化に引き直しました。
一番弱い部屋のCSチャンネルでも96まで感度上がりました。

2014-02-11
用途:
防犯カメラ配線用
対象商品:
34928984

防犯カメラ設置用で購入しました
100mでこの価格ですので買いです
硬さもほど良いしむきやすかったな

2012-11-29
用途:
衛星放送の受信
対象商品:
34928984

他の方と同様で、若干硬く感じます。
それ以外は特に問題無く使用可能。

価格もお手ごろで大変良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2012-12-17
用途:
TV配線
対象商品:
34928975

少し硬いと思うけど使えるレベルだと思います 
箱入りで保管にも便利です。また購入します

1人が参考にしています
2012-08-19
用途:
TVアンテナ工事に使用
対象商品:
34928975

特にない。今のままで良い

1人が参考にしています
2012-06-11
用途:
地上デジタル用
対象商品:
34928975

地上デジタル用で購入、問題なし

1人が参考にしています
2012-01-26
用途:
衛星放送共聴の配線
対象商品:
34928984

線長印刷があり、残量・ケーブル長の把握に便利

2人が参考にしています
2011-10-26
用途:
天上内カメラ工事
対象商品:
34928984

店舗の防犯カメラの配線。いつも使ってる品物と変わらない

1人が参考にしています
2012-01-23
用途:
アンテナ設置工事
対象商品:
34928975

少し硬いかと思いますが、慣れました。

2011-05-01
用途:
自宅の配線取り換え
対象商品:
34928975

自宅の古い配線を取り換えました。
値段が安いので扱いにくいのでは?と思っていましたが、そういった事もなくスムーズに工事が出来ました。
もう少し柔らかいともっと使いやすいと思います。

2015-09-07
用途:
シースが硬い、被覆も硬い
対象商品:
34928984

他社のケーブルに比べて硬い。めちゃくちゃ硬いこともないが、被覆処理が1.5倍ぐらい時間がかかった。
カッターで雑く切るとシースがバラっと汚い断面になる。
他社の製品のようにそれなりに浅く切ってもキレイな断面にならず、被覆が硬いしシースも硬いから
結構力んで作業をしないとケガしそうになる。

性能は全く問題ありません。作業性だけの問題です。

1人が参考にしています
2011-04-25
用途:
地デジアンテナ工事
対象商品:
34928975

色々なメーカーのケーブルを試用していますが、このケーブルはコストパフォーマンスは中々なものだと思います。

2011-03-09
用途:
地デジに対応させるため自宅の屋内配線及び屋外配線を全て見直しS3ケーブルからS5ケーブルに変更しました。おかげさまで電波のロスが少なくなり安定してテレビが視聴できるようになりました。
対象商品:
34928984

ケーブルが想像していたより柔らかく、安かったのである程度硬さは覚悟していたのですが、特に不自由なく配線することができました。

2011-06-06
用途:
アンテナ工事
対象商品:
34928975

アンテナ工事で使用してみました。使用に問題はないと思いますが急いでいる時などアルミシールドの巻が弱く剥がれやすいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

2011-09-05
用途:
アンテナ配線
対象商品:
34928975

安くて満足

リフォームのマツハシ 様2011-02-08
用途:
デジタル放送のアンテナ工事に使用します
対象商品:
34928984

価格と考えれば必要十分とおもいます  欠点をいえば アルミ箔の巻きつけが 均一ではないので バラけるところが 一部あります

南電気工事 様2011-08-30
用途:
TV配線
対象商品:
34928984

安く買えて、満足です!

2011-05-05
用途:
配線
対象商品:
34928975

白に近い色なので露出配線用として使用しています

株式会社不動産中央情報センター 様2012-01-23
用途:
BS.地デジアンテナ工事
対象商品:
34928984

普通だった

2010-11-01
用途:
パラボラATから我が家の全部屋にBS/CSケーブルを配線行った。
対象商品:
34928975

一つのANTから、5分配器を使用し5か所に端末を出したが、さほど減衰もなく何ら問題なく使用しています。