圧電式バックアラームのレビュー

平均満足度 4.50 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧電式バックアラーム YEC
YEC
1,998 / 税込 2,198
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-04
用途:
バック警報に
対象商品:
34937847

口を塞げば、ちょうどいい室内音圧に。防水性も良さそうだけど室内ブザーに使用。

2022-01-27
用途:
12v及び24vどちらでも使えるので電気配線の通電チェックにつかっています
対象商品:
34937847

とても便利でいい商品です。テスターではリード線がみじかくとどかないときに音で判断します。

1人が参考にしています
横浜ビルドリル 様2021-11-22
用途:
トラック修理

ちょうど バックブザーが なりっぱなしになり
商品探しておりました。
早く送ってくれたから すぐに取り付け出来ました
必要部品も入っていて 助かりました

2人が参考にしています
2021-05-26
用途:
自動車のバック時の合図
対象商品:
34937847

音量も適当に有り安価で良いです。当方大型トラックに取り付け使用しています。

2人が参考にしています
2020-07-06
用途:
運搬
対象商品:
34937847

トヨタ900kフォークリフトに。バックランプはありませんでしたが途中まで配線来ていたので簡単に取り付け出来ました。低価格 軽量 小型 消費電力も少なく 音は電圧による音色の変化もあまり無く音量も音質も丁度いいです。安全確保には必需品

2人が参考にしています
株式会社長野電設工業 様2019-09-13
用途:
工事車両のバックブザーの交換に
対象商品:
34937847

耐久性を心配しておりましたが、3年間使用しておりますが、耐久性もバッチリです。

3人が参考にしています
ひらいし 様2019-07-28
用途:
新車買い換えたので
対象商品:
34937847

取り付け簡単 コード接続金物数種類有ると助かる 価格は妥当です

高橋商会 様2018-03-05
用途:
フォークリフト車のバックブザー故障交換に使用
対象商品:
34937847

音色音量音間隔はバックブザーとして申し分ないものです。中央部が開放されているが水抜きが見当たらなく今後どうなるかを見る必要はあるようです。

1人が参考にしています
2016-06-28
用途:
ストップランプの後ろから二本圧着して取り付けました。ヨーロッパ車VWでは茶色がアース線でした。
対象商品:
34937847

バックする時に鳴るので、しっかり見ようとする気分が高まる。

1人が参考にしています
2015-12-04
用途:
自動車修理
対象商品:
34937847

音色はとてもクリアな感じでいいです。
夜間に音が下げられないのが残念ですが、価格が安いで我慢、そして安全!!

2018-12-10
用途:
ギヤの入りにくい車のギヤポジションの目印
対象商品:
34937847

サンバートラックの荷台下に付けて6年になりますが故障はありません。今回買ったハイゼットカーゴ(136000km)もギヤが入りにくいので付ける事にしました。

株式会社長野電設工業 様2016-02-18
用途:
トラックのバックアラームが故障したので交換しました
対象商品:
34937847

概ね満足しておりますが、リード線の長さが短く、急きょ在庫に有ったリード線で延長しました。
アース線は特に足りません。(端子は、圧着せずにしておいて欲しいです)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-06-01
用途:
高齢運転者の軽自動車に取り付け
対象商品:
34937847

軽乗用車に取り付けましたが、音が大きすぎず刺激のある音ではないので、いい感じだと思います。小型軽量なので取り付け場所には困りませんが、車側に共締めできそうなボルトがなかったので、太めのタイラップで固定しました。

2016-03-02
用途:
軽トラに
対象商品:
34937847

音は甲高いピーピーピーです。
バックライト+配線から電源を取り出し、適当なボルトに取り付けて-ボディアースとすれば鳴ります。
水がかかってもある程度は大丈夫そうです。
日本製の耐久性に期待です。

2015-08-23
用途:
お年寄りの車に
対象商品:
34937847

事故の予防として取付、トラック用などのように大音量でないのが逆にちょうどいい。周囲の歩行者に注意を促しながら、びっくりさせない感じ。車の中にいると、ATのRレンジのアラーム程度の音量です。後ろが見えない商用車などで、他車への注意喚起まで狙うのであれば、トラック用が良いです。

2014-10-16
用途:
軽四輪商用車に使用
対象商品:
34937847

軽四輪商用車に取付希望の方に取りつけています。価格は安価なのだが、少々音が小さい様な感じ。

2013-10-23
用途:
ワゴンRに取り付け
対象商品:
34937847

音が小さいと言う記事を見て、2個購入予定を試しにと言うことで1個に変更しました。+側のケーブルは約21cmと短いためケーブルを足して取り付けしました。肝心の音ですが音圧のスペックを見ると90±10 dBとなっています。この値より低いものもありますし、逆に高い物は見当たりませんが、以前取り付けていた物では窓を閉め切った状態で、バックアラームの音は聞こえていましたが、当製品はAT車のバック音に消され聞こえませんでした。価格が安いので満足していますが2個目の購入は迷っています。

1人が参考にしています
2011-06-30
用途:
軽四輪トラックに取付

価格は安価で満足しているが、若干音が小さいような気がします。

1人が参考にしています