同軸ケーブル5D-2Vのレビュー

平均満足度 4.82 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
同軸ケーブル5D-2V ノーブランド
ノーブランド
   
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。 【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-11
用途:
給電線
対象商品:
34955697

有名メーカー(某F電線)の製品と比較して外部導体網組の密度等、全く遜色ない。
購入してよかった。

2018-05-24
用途:
短波帯無線の給電
対象商品:
34955706

国内ののK社のものが届き、一定の水準は超えていると思います。満足しています。

石原住宅 様2018-05-18
用途:
アマチュア無線の短波帯用
対象商品:
34955697

品質の割に安い価格で助かる。一巻き100メートルでなく中途半端な長さでも購入できるのが良い。

2018-01-30
用途:
アマチュア無線用
対象商品:
34955706

アマチュア無線のアンテナの設置につき、利用した。長さも十分あり、コネクタの設置にも、問題はなかった。アマチュア無線のアンテナ接続に、大変重宝する同軸ケーブルであった。

尾中TEC 様2018-01-04
用途:
アマチュア無線のアンテナ用
対象商品:
34955697

品質に問題は無くコストパフォーマンスがとても良い品物だと思います。
長さも50mが一回の購入分としては丁度良いです。
以前にも購入しましたが追加購入しました。

2018-02-07
用途:
機器間の接続用として購入
対象商品:
34955672

SWRメーターと無線機器間の接続コード用として購入、十分な品質でした。

sunpro 様2018-01-27
用途:
無線用ケーブルとして。
対象商品:
34955681

極普通に使用できました。被覆・芯線ともよくできていました。

2017-11-29
用途:
50mHZ用に増設
対象商品:
34955681

HB9CVに使用、壁に穴あけができず、外部空気取り込み窓を細工。ケーブルが細目で引き込みが楽でした。

関口電設 様2017-11-06
用途:
アマチャア無線用アンテナへの給電用
対象商品:
34955681

アンテナ調整用に接続、軽量で使いやすい。コネクターも取付易い。

2017-08-07
用途:
無線機のアンテナ接続
対象商品:
34955681

アマチュア無線のフィーダに使用しています。特性もいいようで安い買い物でした。

2018-05-21
用途:
固定無線用のアンテナに使用
対象商品:
34955706

一応メーカー品なので安心出来ました。とても良い買い物でした。

2017-09-05
用途:
アマチュア無線用アンテナへの接続ケーブル
対象商品:
34955681

国産のしっかりしたケーブルでした。直ぐにコネクターを接続して使用していますが、何の問題も有りません。

2017-07-28
用途:
アマチュア無線のアンテナ線
対象商品:
34955681

ケーブルが古くなってきたので早めに取替える為に購入連日の猛暑、秋に入り涼しくなれば取替えします。

2017-07-07
用途:
アマチュア無線用に使用
対象商品:
34955697

前回は、20mの物を買いました。
今回は、好評だったので 50mにしました。
安くて、品質も遜色ないので助かります。

2017-07-13
用途:
アンテナ接続用に使用。
対象商品:
34955681

問題無く使用できたて。
ノーブランドとあったが日本製でそれなりのメーカー(個人的感想)で様満足。

2017-06-20
用途:
無線アンテナの取り替え
対象商品:
34955681

信頼のあるメーカー品でで、インピーダンス測定結果は50Ωピッタリ整合です。満足です。

2017-06-12
用途:
アンテナ接続用に使用。
対象商品:
34955672

メーター単価が安く助かった。
必須では無いけど、メーター単位にマーカーが有れば
切断し使用する場合に便利と思う。
ただそれで単価が上がると困るけど。

2017-07-03
用途:
同軸の張り替え
対象商品:
34955681

ノーブランドいうてたけど関西通信電線だたので満足しています。フジクラとかならもっとよかたけど、安価で入手できたので我が儘は言われません。

1人が参考にしています
2017-12-15
用途:
アマチュア無線のアンテナ工事
対象商品:
34955681

価格が比較的安く、現在のところ品質も問題なく十分使えています。

2017-01-24
用途:
アマチュア無線のHF~UHF(430M)に使用します
対象商品:
34955706

ノーブランドとのことですが、同軸としてよく目にするメーカ製のケーブルでした。
リーズナブルな価格でアマチュア向け同軸ケーブルとしては全く問題ありません。