穴付きシリコン栓のレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
穴付きシリコン栓 アズワン
アズワン
228 / 税込 251
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-11
用途:
ガスのバブリング時
対象商品:
33464234

ガス洗浄を行うために、バブリングする際に用いた。使いやすい。

1人が参考にしています
2020-04-30
用途:
実験器具
対象商品:
33464121

シリコンのためしっかりと密閉してくれて、耐熱もあり用途に十分な機能である。
穴は使いたい方だけ開ければもう一方は開かない状態なのも助かる。
コスパもよく、良い商品です。

2020-04-18
用途:
アルコールの蒸留
対象商品:
33464164

穴が二つあるので温度計と蒸留と使い分けが可能で便利です。その他、蒸留物を入れる際に容器の空気を抜くのに使っています。

2018-09-20
用途:
実験
対象商品:
33464234

シリコン栓の悪夢の穴空け作業が嘘のようです。とても楽になりました。

3人が参考にしています
2018-01-05
用途:
自家製竹酢の自作蒸留器の部品として使用
対象商品:
33464164

自作蒸留器の平底フラスコの口に取付使用していますが、穴付きとなっており大変便利に使用しています。

2017-04-28
用途:
ケルダール蒸留器のかぶ形フラスコの蓋として利用
対象商品:
33464383

ガラス管を刺す穴があり、便利でした。材質の固さもちょうど良かったです。

1人が参考にしています
2016-10-18
用途:
脱臭実験時などにフラスコとガラス管との組み合わせに使用
対象商品:
33464164

穴あけ作業が非常に楽になり、高品質な穴が失敗なくて非常に助かります

1人が参考にしています
2016-09-01
用途:
フラスコなど容器の栓
対象商品:
33464234

いつ出来た商品か知らないが、よくできている。
特に穴あけ作業が1穴につき2秒で出来るのは素晴らしい。
今の学生さん研究者らががうらやましい!
昔はコルクにまっすぐ穴をあけるのにも、練度を上げる必要があったのだ!

2人が参考にしています
タマテクノス株式会社 様2016-08-01
用途:
製品試験や試作品の暫定部品として使用。
対象商品:
33464191

薄い肉を切り取ると、簡単にキレイな穴が開きます。便利です。

柿田川ブリューイング株式会社 様2020-10-19
用途:
フラスコの栓、醗酵確認
対象商品:
33464121

穴の位置が見えづらく1つの穴と思ったら2つ付いていたのでわかりやすくしたらいい。

2017-02-13
用途:
酵母の培養
対象商品:
33464347

注文書番号022045670004、三角フラスコ(03028277)1リットルサイズに適合ということで、記載のあった14号(33464347)を購入しました。
おそらく、レビューに記載された苦情を元に記載を改めて下さったのかと思いますが、今度は14号ではピッタリ過ぎ。
内容物が溢れないように栓をしようと試みると、栓の90%以上をフラスコ内に押し込まなければならず、押し込んで仕舞えば外すことができなくなることは容易に想像でき、使い物になりません。
おそらく一つ大きめのサイズである15号が適当なサイズかと思われます。

2016-03-10
用途:
化学研究
対象商品:
33464261

良いと思います。

2014-06-29
用途:
自作の屋外照明の防水詮として
対象商品:
33464121

他で売ってるところを見かけた事ないんで助かります。
シリコンと考えれば価格も安めだと思う。

2015-06-24
用途:
酸素の発生
対象商品:
33464121

穴を開けるとガタガタになるので最初から穴が開いていると便利