大径収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.55 (104件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大径収縮チューブ デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
729 / 税込 802
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。 【用途】・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
104件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-29
用途:
電子部品の簡易ケース
対象商品:
35072177

電子部品の簡易絶縁のために購入。多少凹凸があっても破れることもなくしっかり包んでくれるし、多少白みがかるもののLEDの発光ぐらいなら見えます。柔軟性があるため、タクトスイッチなら高さ考えて配置すれば押せなくも無いです。

2016-07-19
用途:
ルアーの保護
対象商品:
35072091

ルアー(メタルジグ)の保護に使用。ルアーの塗装ハゲが防止でき、耐久性もアップできました。

株式会社 大森電器工業 様2016-09-30
用途:
振動のある部分の電線固定時
対象商品:
35072256

内径が比較的大きく熱で整形できる為、振動部の電線保護に重宝している。

2016-06-23
用途:
機械の改造等
対象商品:
35072091

大きくて配線などの補強にも最適

2016-04-18
用途:
RC工作に使用
対象商品:
35072213

品質が高く優れた商品です。1m×5本という事がピンときていなかったので、届いてたくさん入っているのに驚きました。

2016-05-08
用途:
電気器具の加工
対象商品:
35072326

仕上がりがきれい

2016-01-16
用途:
スピーカーケーブル作成等に使用しております。
対象商品:
35072152

スピーカーケーブル作成等に使用しておりますが、とても使い易く綺麗に収縮するのでまた利用したいと思います。

2015-11-18
用途:
塗料ホースとエアーホースを、一体化させる
対象商品:
35072231

対応よくすぐに届きました。
ただ10本単位ですが、チジミ具合に差がありきれいに巻けたり巻かなかったり不具合がありました。
もう少し商品が安定すると良いと思いました。

2018-04-02
用途:
トラロープ切り口のほつれ防止
対象商品:
35072082

未だ使ってませんのでなんともいえません。今まではホームセンターで買ってました。

2016-05-03
用途:
ガイドチューブ固定に使用。
対象商品:
35072125

オフロードバイクのフロントブレーキホースについている
ガイドチューブ取り付け用収縮チューブはバンジョーアダプターを
取り外さないと通すことが出来ない物が多いのですが、
こちらの商品は取り付けたまま通す事が可能でした。
収縮率も高いのできちんと止める事が出来ました。

2015-10-05
用途:
電線のとりまとめ
対象商品:
35072256

収縮変化は大きいが、割と柔らかい。接着剤が内部についているので収まりは良い

2015-09-09
用途:
コネクターの絶縁
対象商品:
35072371

透明で使いやすいです

2014-12-13
用途:
釣り竿の手で持つ部分の滑り止め
対象商品:
35072292

砂場で使う釣り竿は一番太い手元が痛みやすいのと、滑り止めと手になじむようにグリップカバーをします。市販の物もありますが、
この製品はとても格安に手に入ります。

2015-02-12
用途:
オートバイのカスタム
対象商品:
35072125

収縮率が大きく重宝しております。価格がもう少し安ければなおよし・・

2016-03-26
用途:
鉄棒のさび予防
対象商品:
35072256

うまく利用できた

2015-05-28
用途:
イレクターパイプんp保護用
対象商品:
35072326

使いやすくてFITも完璧!

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
35072082

iiyo

株式会社レック 様2020-08-14
用途:
ケーブルを抱合する時
対象商品:
35072301

商品説明もよく読み購入しましたが、30mmとは思えないほど大口径でした。
50mmが入っていたのか?ちょっと不思議です。開封してしまった!返品できない!
買い直しを考えていますが…。どのタイプを買えばよいのか?

1人が参考にしています
2015-01-12
用途:
チェーンソーのハンドル補修。
対象商品:
35072283

大径の種類が豊富で良い。

グルメ北木島 様2015-09-08
用途:
ロープ
対象商品:
35072265

大変すばらしいです。