大径収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.55 (104件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大径収縮チューブ デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
729 / 税込 802
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。 【用途】・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
104件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
グルメ北木島 様2015-06-04
用途:
ロープのプロテクターに使ってます。
対象商品:
35072222

商品は強く大変満足して使ってます。ただ、値段が高すぎます!!もっと安価を希望します!!

2014-08-18
用途:
パソコン修理
対象商品:
35072204

絶縁使用で満足しております。

2022-11-30
用途:
無線機のアンテナ補修時
対象商品:
35072125

収縮性は問題在りませんが、もう少し素材が柔らかい方が良いと思います。

1人が参考にしています
株式会社京都ボーセ 様2015-08-27
用途:
ビニールコーティングの修理
対象商品:
35072231

大変助かっています。

グルメ北木島 様2015-08-04
用途:
ロープに使ってます
対象商品:
35072283

大変素晴らしい商品です。何年も使ってます。

2022-10-12
用途:
ナイロンロープに使用。
対象商品:
35072143

ナイロンロープ先端の玉(輪)部分の根本が緩まない様に使用いたしました。

2015-05-26
用途:
ホームメイドアンテナの制作用
対象商品:
35072222

しっかりしていて光沢も良し

2014-03-17
用途:
接続部の保護
対象商品:
35072134

今回は14、前回は16を買いましたが、両方国内メーカ品でした。
品質は上々です。

1人が参考にしています
2013-12-03
用途:
ケーブルなどに
対象商品:
35072204

径の大きい物は、近くではなかなか手に入りません。またサイズも豊富に選べますので、大変助かります。また利用致します。

2022-05-16
用途:
テニスラケットのグリップの厚み調整用に
対象商品:
35072335

熱収縮チューブなのだが、サイズが大きい為普通のライターなどではなかなか縮まず、ガスレンジの火であぶって使用した。バーナーなどが無いと作業が大変。また必要なのは1本なのに5本単位でしか購入できないのも少々困る。

1人が参考にしています
2014-03-03
用途:
電極の絶縁
対象商品:
35072326

φ40丸棒の被覆に使用。ちょうどいいサイズのものがなくしわになってしまっていたが今回はうまく被覆ができた。量も多すぎづ、ちょうどよかった。

1人が参考にしています
2020-12-14
用途:
金属シャフトの保護や電線の保護
対象商品:
35072213

用途によって収縮率の変化を有効利用するつもりでも、やや大きめのサイズを使用すると理想的な仕上がりにならないので、注文時はやや検討を要すと感じた。

2013-10-24
用途:
舞台用XLRプラグの封止用に20φを
対象商品:
35072213

目的の対象と直径差が少ないのでヒートガンで快適に作業できます。小数製作ならアルコールランプでもOKでしょう。厚さも丈夫で良いです。

渡辺建設工業 様2015-12-17
用途:
配機会の線に。
対象商品:
35072082

まあ、こんなもんでしょう 。

2013-05-30
用途:
ケーブルの絶縁と防水
対象商品:
35072161

この大きさのものはホームセンターで探すのも難しく、モノタロウで購入しました。十分に熱を加えると縮みながらかなり厚みも増すので大変便利です。

2020-03-02
用途:
塩ビパイプの保護。
対象商品:
35072283

平たく折り目が付いているため、パイプにかぶせる時、
チューブの内側に引っかかりパイプが通らないので、工夫が必要です。
長尺物にかぶせる時、重ねた上側が気になります。
2m仕様の物があっても良いと思います。

有限会社アカシヤ 様2013-07-31
用途:
オートバイのウインカーのステー部分の補強
対象商品:
35072326

十分な厚みが在り、収縮もヒートガンを使えば問題在りませんでした。本来の目的以外にも結構使えます!出来たら1M単位で販売して頂けるとありがたいです。

2013-03-29
用途:
電解コンデンサーの絶縁
対象商品:
35072134

厚くて頑丈そうなチューブです。
ただ、他の方の感想にもありましたが、収縮しづらい・・・・と思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

Quattro 様2019-08-27
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35072091

透明と黒、同じサイズを購入し、ドライヤー(1300w)で同時間当てましたら、黒いほうは収縮しますが、透明は収縮率が悪く、数秒で半分の差ぐらい全く別物になりました。
よって、黒色のは説明どおりの収縮しやすく満足ですが、透明はお勧めできません。
返品したくとも開封し数センチ使用してしまっており返品も出来ずで、5メートルも残ってしまったのが残念で、評価はやや不満です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2015-08-29
用途:
工場の備品
対象商品:
35072082

普通の上等。。。