大径収縮チューブのレビュー
- 用途:
- 撮影用三脚の被覆
- 対象商品:
- 35072283
真冬の屋外撮影は三脚の脚が凍ったように冷たいのですが、
手袋もしているために操作のときに滑りやすい。
そこで、パイプの保護も兼ねて、本チューブを使ってみました。
装着時の感想は、
もう少し低い温度で収縮してくれると楽だなあ~~と思いました。
私の場合、
工業用ドライヤーも高価なので、ガスコンロの上で少しずつ・・・
正に「炙って(あぶって)」います。
お勧めできる方法ではありませんが、まあ満足な仕上がりになります。
もう少し安価で切り売りがあると半端な残りも少なくなりますし
より嬉しいです。
- 用途:
- 音声用コネクタのナンバリングを保護するのに使います。
- 対象商品:
- 35072213
音響屋です。概ね良好です。きっと、また買う。XLRコネクタの番号をカバーしておくのに使います。ほぼジャストフィットですが、表面が微妙にネバるので、「21~22mm」があれば作業性良し。問題があるとすれば、「10本パック」が欠品がちなのか、基本的に用意してないのか、在庫があったり無かったりするところと、本当に「50%収縮」するのか?というところ。さらに、多色化を強く希望。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
収縮率に関しましては内径が元の半分以下にまで収縮いたしますので、50%収縮となっております。
在庫数に関してましては今後も随時調整させて頂きます。
- 用途:
- 小型のUNIT基板に配線しチューブで包み込み収縮し密閉?
- 対象商品:
- 35072204
基板の外寸が確定しない状態で注文した関係で基板に対して発注した
チューブが太かったので次回は一回り細いチューブを発注予定です。
弊社の使用目的には十分な品物でした。
- 用途:
- ANTのコイルカバーに仕様しました
- 対象商品:
- 35072362
厚みは良いのですが、かなり高温でないと、収縮しないので、できればヘヤードライヤーあたりで収縮してくれると楽です
- 用途:
- 配線の保護
- 対象商品:
- 35072301
仕様に「 (開始)80℃(完了)100℃」とあったので家庭用ドライヤー(100℃)とともに購入したものの、いくらやってもシワになる程度でほとんど収縮しませんでした。
- 用途:
- アクリル部品接合部及び、電気部品接続部の保護など。
- 対象商品:
- 35072134
他で買ったのはペラペラで、縮む時に勝手に裂けてたりしてたので、この商品が、厚手でしっかり収縮するのは、予想外でした。
これは、スミチューブに負けず劣らず良い商品だと思います。
- 用途:
- 狩猟犬の首輪につけるマイク送信機のリード線の保護のために購入しましたが、金属パイプなどの保護など、利用方法はいろいろあると思います。 あれば重宝する製品です。
- 対象商品:
- 35072283
収縮性も問題なくきれいに仕上がりました。
収縮後の肉厚も約1/2収縮でちょうどよい肉厚になりました。
あまり多く使うものでもないので(趣味の範囲)5本は多すぎるかな。
- 用途:
- 金属のコーティング
- 対象商品:
- 35072082
少し硬くなる為、頑丈にしたい所の使用によさそう。
無地なのは良い。
値段が非常に安いので、これ以上特に改善点はないのでは?
しいて挙げれば、メートル単位以上の長尺があってもいいと思います。
- 用途:
- 電源コードのプラグやコネクタボディの接続部分
- 対象商品:
- 35072247
もう少し肉が厚くてもう少し柔軟性があれば隙間ができなくていいのではと思います。
価格は安くていいです。
- 用途:
- 接着の補強や部品組立の補助に
- 対象商品:
- 35072283
いろいろと応用でき、大変重宝しています。
ドライヤーでは少々厳しいですが、ヒートガンを使うと綺麗に収縮してくれます。
- 用途:
- 部品の補強
- 対象商品:
- 35072371
大径のチューブなので加熱が問題でしたが、部品が丸ごとオーブントースターの中に入るのでトースターで加熱。ガラス窓を通して収縮状態を観察しながら作業が出来ました。
均一な収縮ができて良い仕上がりとなりましたが、強度が不足して製品に使用する事は出来ませんでしたが、本来の使用方法では無いので仕方ありません。
これだけの大きさになるとドライヤーでは均一な熱は与えられないので加熱方法が難しいようです。
製品としては全く問題有りません。
貴重なご意見ありがとうございます。