KV通信機器用ビニル電線のレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ
オーナンバ
5,898 / 税込 6,488
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。 【用途】定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
サイキワイヤリング 様2020-11-22
用途:
電気配線時
対象商品:
35086362

低電圧の配線をする際に常時使用している定番商品です。
しなやかで使いやすいと思っています、はい。

2020-08-14
用途:
アマチュア無線の移動運用用カウンターポイズの作成
対象商品:
35086152

200m巻きでこの値段はお買い得ですね。品質も良いです。アマチュア無線や電子工作に使っても、当分無くなりそうもないです。

都城少年少女発明クラブ 様2019-11-28
用途:
子供の電気工作
対象商品:
35086107

安価で使いやすい、子供の工作には丁度いい商品です。

1人が参考にしています
株式会社サニー・シーリング 様2019-04-18
用途:
子供の電気工作
対象商品:
35086107

子供の工作に使用、安価でかつ使いやすいのでとても助かっています。

2018-04-14
用途:
移動無線局のアンテナエレメントとして使用
対象商品:
35086222

移動用ダイポールアンテナとして満足できる性能
可とう性にすぐれ取り扱いしやすい

2017-07-07
用途:
制御盤配線
対象商品:
35086222

何度も購入していますが安さと品質の安定感抜群です。

1人が参考にしています
株式会社プロテック 様2017-05-09
用途:
ゲーム機製造
対象商品:
35086091

安価で提供していただけるので いつも購入してます 強いて言うならば
もう少し 色の種類を増やしてほしいです

マイクロ・パワー研究所 様2017-01-20
用途:
アンテナ作成用の電線として
対象商品:
35086143

柔らかくて使いやすい電線です。
価格も手ごろで文句なしです。

2017-06-11
用途:
機器の配線
対象商品:
35086125

いろいな色を購入していますが、全く問題なく使えています。

木工房 おとぎ 様2016-08-30
用途:
LED電球への配線など
対象商品:
35086177

銅線はハンダの乗りが良く作業がはかどります。ねじった太さがちょうど基板の穴を通るのでgood。ただ銅は熱伝導も良いので加熱しすぎるとふちのビニルがちょっと溶けて来ます。でも作業が迅速にできますから支障は無いです。

2015-12-08
用途:
アンテナ用エレメント
対象商品:
35086161

割と張力を必要とする環境で使用しているのですが、被覆も必要に耐えうる硬さもありまた長さ辺りの価格の安価なので助かりました。

大和計装サービス 様2016-07-29
用途:
電気配線
対象商品:
35086143

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

2016-08-31
用途:
制御回路に使用
対象商品:
35086274

いつも使っている商品ですので、問題ありません。

アテック 様2015-05-12
用途:
制御機器配線
対象商品:
35086143

商品の価値は普通ですが、
今回の梱包が気になりました。
電線とアップセプトビスが同梱されていました。
梱包内にはそれなりに動き防止用に紙等が丸められていましたが
電線とアップセプトの隙間には干渉防止(紙等)がされていませんでした。
運搬中に電線にアップセプト等が擦れて、表面上は正常でも電線内部の細線が切れる恐れが
ありますので、もう少し電線に気をつかって頂きたい。
宜しくお願いいたします

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-07-05
用途:
電気工作
対象商品:
35086107

低電圧、低負荷の電気工作に使うのに、安価でよい。1巻200mは少し長いので、少し短い商品があれば、多色購入できる

2014-09-10
用途:
筺体内配線
対象商品:
35086231

普通に使える線材で、〔お客様からのクレーム〕も無く、規格も満足しており使用させて頂いております