ボールバルブ(スタンダードボア)のレビュー
株式会社ホーステック 様2025-12-07
- 用途:
- 高圧洗浄ホースに取り付け
しっかり水がかんたんに止まるのでとても良いですね。
2024-10-07
- 用途:
- 水配管に利用
ハンドルが少し重く感じたけどしっかりした感じで良かった。
1人が参考にしています
佐伯農園 様2023-09-05
- 用途:
- 農薬駆除ノズルの薬液の開閉バルブ交換
- 対象商品:
- 35090072
薬液のオンオフが手元で簡単に出来る。
コストも最低で済みました。
駆除ポンプの圧力にも耐えて良好です。
ありがとうございました。
2023-04-30
- 用途:
- 灌水コントロール
バルブとして何不自由なく使用でき、コスト面でも重宝します。
1人が参考にしています
株式会社双翔 様2023-02-18
- 用途:
- 洗車場のバルブ
- 対象商品:
- 35090115
交換は、今まで使っていたものと同じで、問題なかった。
値段のわりに使い勝手が良い。
耐久性は、もう少し見てみないと解らないが、それほど悪くないと思う。
松田事務所 様2021-10-14
- 用途:
- ポンプの圧力タンクからの排水をコントロールするため
- 対象商品:
- 35090106
マンションの200V ポンプに圧力タンクが有ります、そこに3方弁が付いてますが、これが割と高く漏れ出すと、目隠しボルトで応急に止めてましたが、時々 圧力タンクのair checkするので
排水ボールバルブが必要になり、取付ました。
見た目、少し安物?と思いましたが、以外とレバーも軽く
使い心地はKITZとあまり変わりません。
狭い所へ取付る時は、レバー外して回します。
しっかり漏れもとまり、何時でもair check出来ます。
また購入しようと思います。
2021-04-14
- 用途:
- 家庭用ホームタンクの小出し用として
- 対象商品:
- 35090097
今まで使用していた回すタイプの物は、祖父には操作が難しく、閉めたつもりが漏れていることがありました。
今回、レバー式に取り替えをした所、1週間経った状態で漏れたことはありません。
とても良い買い物でした。
2018-05-28
- 用途:
- コンプレッサーの配管の修理
- 対象商品:
- 35090081
コンプレッサーの空気もれなど修理のときに修理箇所だけ遮断できるように使っている。それぐらいの頻度であれば今のところ問題はない。