簡単デジタルタイマーのレビュー

平均満足度 4.48 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
簡単デジタルタイマー リーベックス
リーベックス
   
電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 誤作動を防ぐロック機能付き!最大14プログラムまで設定できる!トラッキング防止プラグ採用!通電確認ランプ付き! 【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を水槽のライトやCO2コントロールに
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-03
用途:
遠隔地の電源入切制御
対象商品:
35091917

事務所から車で1時間離れた場所に取り付けました。時間を1分毎に設定でき、曜日毎の設定もできるのが便利です。停電しても時刻を保持できるところがポイント高いです。(郊外では落雷で停電することもしばしばあるので…)1か月使って時刻のずれも少ないので、電源管理が楽になりました。

1人が参考にしています
2017-01-06
用途:
散水作業
対象商品:
35091901

畑の散水に使用していますが、満足しています。不在の時も勝手に散水してくれて助かっています。

1人が参考にしています
2016-05-13
用途:
転卵機に使っています。
対象商品:
35091917

秒単位で オン オフ 簡単なものを探してました。 多少設定に手間はかかりますが慣れてしまえば簡単だと思うます。
自分は子の機械の最大16プログラムを使ってもモーターを5秒単位で動かしたり止めたりしています。 誤差はほとんど
ありません。

2015-11-29
用途:
イルミネーション営業用
対象商品:
35091917

まだ使い始めて数回なのですが、必要十分な性能を満たし、問題なく稼働しています。
最初は設定が面倒でしたが慣れました。
また、設定が日ごとか週末か毎日ですので、平日休みの当方は土日+日毎4回設定しなければならず最初は面倒ですが、値段を考えれば十分妥協できます。必要に合わせてまた追加発注したいと思います。

2016-02-07
用途:
モニターのカメラ
対象商品:
35091917

最大14のプログラムを組めるので満足しています。定時観測用に使用します。秒単位で設定できるのも更に良いと思います。

2015-06-02
用途:
オール電化なので深夜電力でバッテリーを充電、昼間はDC ACコンバーターで冷蔵庫等の電源に
対象商品:
35091901

24時間対応で、秒単位でON OFFができ大変便利です。
プログラムも14個設定できいろんな使用法があると思います。

2015-01-05
用途:
暖房器
対象商品:
35091901

もう5年位使っています。
青LEDは点かなくなってしまいましたが、毎年機能しています。
アナログタイマーに比べると設定が面倒ですが、週末設定とかできるので重宝しています。

1人が参考にしています
2015-03-27
用途:
ハードディスクにテレビの録画を撮っていますが、録画の時間だけハードディスクの電源を入れるようにしています。省エネとハ^ドディスクの寿命対策
対象商品:
35091901

・小型で設定操作が簡単なので非常に便利です。また価格が2000円以下で購入しやすい価格です。

2015-03-22
用途:
庭園照明の自動化
対象商品:
35091917

始めの設定が設定がとても面倒ですが、きめ細かい設定が出来るのでとても良い。

2015-02-02
用途:
認知症の母の電気器具のON/OFFに使用します
対象商品:
35091901

きめ細かく設定がいくつもできるのがすばらしい
壁に掛けるような穴があればさらに満足するでしょう

ベスト収納 様2014-12-11
用途:
看板
対象商品:
35091901

動作確認し値段もokですね。

蒜山ソイル工業有限会社 様2014-10-23
用途:
ポットの電源制御
対象商品:
35091917

曜日の選択がもう少し細かく設定できたら良かった。

環境音響研究所 様2014-08-12
用途:
街灯自動点灯・消灯用
対象商品:
35091917

最初のセッティングがややこしいが容量がわかれば簡単、内蔵バッテリーがあると思うが寿命がどうか?

2014-01-08
用途:
灯油給湯器に。
対象商品:
35091917

普段使わない時間帯は、手動で入り切りしていたのですが、開放され楽になりました。
時間帯も細かく設定でき、便利です。
今後、時間が、どの位狂うかが気になります。

2013-11-04
用途:
使用形態は、月~金の8;00~19;00と土、日の9;00~17;00のそれぞれ入、切に使用。
対象商品:
35091917

使用形態は前述の通りですが、祝日の設定が出来ないのが残念です。
実は、土、日、祝で9;00~17;00の設定をしたかったのですが、少し残念に思います。
祝日の設定につきましては、平日の設定に包括されているので良しとして使用することにしていますが、まだ、設置にまで至っておりません。但し、時間の設定をして点灯の実験をしましたが、正常に動いているので設置が楽しみです。

1人が参考にしています
2014-09-19
用途:
タイマーを必要とする限時作業に
対象商品:
35091917

ロット不良?
以前購入したものは良かったが、その後購入した二台は、LEDが点かなくなったものと液晶表示がされなくなったもの、それぞれ早々に故障。
一応、中を開けて確認すると作りも半田付けもかなり雑。
機能の割に安価なので気に入っていたのだが、波及事故などを考えると継続購入は?が付く代物である。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝えておきます。

株式会社晋 様2013-09-27
用途:
モーター、換気ファン等の制御に使用しています。
対象商品:
35091917

2年間の継続使用をしています、時間のズレは若干ありますが、許容範囲です。
扱いやすく、温度が60度を越える環境でも壊れません。
コストパフォーマンスが非常に高いと感じます。

2013-10-16
用途:
泥棒対策として電気、ステレオのON,OFF
対象商品:
35091901

ON、OFF のプログラムが14回設定できるので、あたかも人がいるようにできる。非常に良い製品です。

ライブサービス 様2013-09-02
用途:
街灯の制御
対象商品:
35091901

横にコンセントの差込があるのが、かさばらなくていい。

1人が参考にしています
ボデーショップ タケチ 様2013-06-24
用途:
太陽熱温水器
対象商品:
35091917

毎日水道のコックを開けたり閉めたりしていましたが、同時に購入した電磁弁とセットで取り付け煩わしさから解放されました。設定が幾通りもあり少し手間取りましたが説明書をよく読めばできました。値段も安価ですし大変満足しています。