クリスタルスケールのレビュー
- 用途:
- 塗料配合時の簡易測定
- 対象商品:
- 35091935
数百g程度の計量に使用。10g以下には感度は0.5gなので、余り適さないが、100g以上の計量には十分。価格的には安価だし、必要電池も単三なので、電池寿命的にも有難い。(他のものは単四電池が多い)
後は、耐久性。これはある程度の期間、使ってみないと分からないけれど。。。。
- 用途:
- 野菜の計量
- 対象商品:
- 35091935
文字盤も見易く、コスパも良いので助かりました。
自宅で使う用に、別売りで良いので、AC電源が使える様になると、もっと良いと思います。
まだ使い始めたばかりで、電池の持ちとか、よく分かりません。
- 用途:
- 郵便物の計量
- 対象商品:
- 35091935
切手を貼る際の計量にアナログ計量器から置き換えで購入しました。
角2封筒の重さを図るのが本体サイズ的に、ちょっとやりにくいですが、問題なく使用しています。
- 用途:
- 郵便物発想の際に重さを量って切手を貼る
- 対象商品:
- 35091935
郵便物の郵送の際に用紙の数が多くなると、料金も変わるので、相手に迷惑をかけない為に重量を計測して見合った切手を貼って出すのに便利をしている。精密で計測しやすい。
- 用途:
- 凝固剤とレターの軽量に使用
- 対象商品:
- 35091935
使いやすさは満足してますが、付属の単三乾電池が不良品でした。
出荷時に確認をした方がよいと思う。
この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
検品体制の改善に努めてまいります。
- 用途:
- 試料の計量
- 対象商品:
- 35091935
定期的に校正さてれいるハカリ(当然、校正書・トレーサビリティ体系図を貰っている)があるが、ちょっとした物を計量する時に設置場所まで行かなければならないのが面倒で、本品を購入した
しかし、「入」や「0表示」を押した直後から何も載せていないのに数値が変わっていく為にハカリとして使い物にならない
使用場所は、風・振動の影響を受けない場所です
この度は申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので、交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。
- 用途:
- ヘアーカラーの調合、塗料の調合
- 対象商品:
- 35091935
満足のいく製品でした。塗料(シンナー溶剤)やカラーがこぼれても汚れないポリエチレン製の専用カバーがあれば良いと思います。
- 用途:
- 定形外重量測定
- 対象商品:
- 35091935
付属の電池が腐食していた、電池ケースのばね端子まで腐食していて使えなかった。
新品の電池に替えたら使用できました。値段相応のクオリティーですが、簡単で使いやすい。
購入したばかりなので精度はまだ不明です。
- 用途:
- 輸出小形包装物
- 対象商品:
- 35091935
気が付かなかったが、1キログラムまでは、頂けない。 ちょっと重いと、エラーマークが出て、結局今までの簡易なスケールを併用せざるを得ない。残念。不便。その他の機能は良い。
- 用途:
- 結合剤の調合や郵便物の重量測定など多用途に使用
- 対象商品:
- 35091935
かなり正確に表示されるので、結合剤の調合には大変信頼がもてる。それに、1000グラムまで測定できるので多用途に使える。よくを言えば0.1グラム単位が有ると最高!!
- 用途:
- 野菜出荷の計量
野菜を計量する際、ものを置いた時に0表示のボタンを押した状態になることがあり、実用に耐えません。
価格満足度は評価のしようがなく・・・
使えないものはただでも要らない。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 郵便物の重さ確認
- 対象商品:
- 35091935
コンパクトで場所をとらず、すぐに計測でき使いやすいです。
本製品は0.5g単位での計量ですが、0.1g単位で計量できるものも安価に購入することができれば、郵便代金の確認以外にも試薬の測定など利用する用途も広がりそうです。
- 用途:
- 定形外発送品重量測定
値段相応のクオリティーで良いのですが、レビューに書かれている通り、付属の単3電池が腐食していて、端子まで、腐食していました。電池も、電圧少なく廃電池の様でした。電池付属しない方が良いと思います。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品ですので、別途ご連絡をさせて頂きます。