デジタル室内室外温度計のレビュー

平均満足度 4.22 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル室内室外温度計 大阪魂
室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
98件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ニシダ工務店 様2014-12-19
用途:
温室での、温度管理
対象商品:
35091953

価格も、リーズナブルで微細な制度もよく、良かったです。

2014-05-23
用途:
ビニールハウス内の苗の高さの温度と1.5mほどの気温を知る為
対象商品:
35091953

春先 ハウスの温度管理には、神経を使います。 
風が止んで日差しが強いと苗を焼く事もあります。
この温度計は、最高、最低温度も記憶でき、なんと言っても
苗の高さとハウス内の温度を同時に計れるので重宝しています。

株式会社飯村精機 様2014-12-18
用途:
車中車外の温度を知りたくて
対象商品:
35091953

気温変化が割合刻々と刻まれわかりやすい。配線を自分では出来ないので窓からセンサーを閉め出し固定するやり方です。機器はコードが長いのでどこへでも置けるのが良いです。ただ、他社で送料無料でかつ安くなっていたのでがっかりしました。

2014-03-23
用途:
育苗温度管理
対象商品:
35091953

購入値段も安く、max、minが保存され大変使用しやすいです。改善点は未使用の時電池長持ちの為
OFFSWがあればと思いました。

2014-12-18
用途:
車内外温度計
対象商品:
35091953

それ程厳密な精度を要求していないので車内外の温度が判る程度で性能は良いです。
出来れば表示部を大きくして暗くても見えるようにライトを付けて欲しいのと
操作部を小さく(表示部と同じ大きさは必要ない)して後ろは磁石でなく両面テープ等で十分では?

2014-02-27
用途:
これで2個目です。
対象商品:
35091953

車の中で外気温を知る。自宅の中で外の外気温を知るのに使っています。
この値段は安いです。

設備電算親睦会 様2013-11-19
用途:
各部屋の温度管理
対象商品:
35091953

値段が安いので各部屋に設置して空調の温度管理に使用しています。できる限り空調を使う時間を短くして省エネに貢献。電池も単4のため安いので維持費も削減できる。

2013-12-06
用途:
家の外にある温室内の温度の測定
対象商品:
35091953

家の外にある温室内の温度が室内でわかります。そして最高最低温度まですぐわかり値段もやすく最高の品物だとおもいます

2013-03-13
用途:
作業場に取り付けています。
対象商品:
35091953

電波時計ですので、時間は正確で安心しています。

エフ・ディー・シー株式会社 様2013-01-16
用途:
室内室外の温度確認
対象商品:
35091953

外気温のセンサーのケーブルがアルミ窓枠を通し施錠する時にケーブルの中の線材が断線し易いのでケーブルをもっと細くして中の撚り線を考慮してほしい>

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。商品の改善、採用の参考にさせていただきます。

オガワ群馬 様2013-03-05
用途:
居室において、早朝愛犬の散歩の服装の目安にまた、室内温度調整の目安に
対象商品:
35091953

表示が大きく、安価でよいセンサーコードが長いと用途が広がりますね。

2013-03-13
用途:
室内外の温度を測り温度設定を調節している。冷蔵庫
対象商品:
35091953

若干個別に置いて温度差がある。

2012-10-26
用途:
部屋の空調を使うか、窓をあけるか決めるとき
対象商品:
35091953

裏にマグネットが付いていますが、部屋に使用する場合割りと金属がありません。壁紙に取り付けられれば良いのですが。

2012-10-25
用途:
保冷庫温度管理
対象商品:
35091953

ディスプレーは若干小さめですが他社製品より耐久性がよくマグネットがついているのはGOOD

株式会社パシフィックアートセンター 様2013-06-19
用途:
作業部署の温度測定
対象商品:
35091953

常時計測ができない場所のため、メモリー機能付きの温度計にしました。
表示も見やすく、問題なく使えます。

2012-10-08
用途:
試作品用に購入しました。
対象商品:
35091953

試作中の製品の温度管理にと、値段が手ごろなのが気に入り購入しました。
動作はこの値段にしては大変満足しています。

2013-01-17
用途:
自宅室内外の温度モニタリング
対象商品:
35091953

DIYによる床下断熱追加の効果をモニタリングするために使用しています。
室外温度のセンサーは24時間換気の吸気孔から直接戸外にプローブを出しました。これなら、サッシの開閉に影響はありません。
難があるとすれば、室外温度の伝達ケーブルが熱伝導体となって測定温度に影響することです。ケーブルを断熱してもらえればさらに測定結果が安定するのでしょう。
また、室外温度ケーブルが硬いので、クセが直りません。もう少し柔軟性の高いケーブルにしてください。
この製品は時計機能がありません。時計機能があるもので、最高気温最低気温を室内外で時間とともに記録してくれるものがあれば、日内の温度変化が判り、空調機器のタイマー使用時間の設定などに役立ちそうです。

2021-07-16
用途:
恒温器内の温度管理に使用
対象商品:
35091953

既存温度計のコードが劣化したため、交換用に購入
表示画面の “IN” と “OUT” を間違えて 温度測定をしていました。
INもOUTもほぼ同じ温度であったため、間違えていることに気付くのが2週間位かかりました。

株式会社江戸川金属製作所 様2013-08-30
用途:
厨房内の局所的な温度計測
対象商品:
35091953

この価格なら この機能で問題ないでしょう。あとは 耐久性。。ですね

2012-11-16
用途:
当社は、寒冷地でこれからの季節 作業前打ち合わせの参考にしています。
対象商品:
35091953

小型でどこにも置けるので便利で重宝しています。