デジタル室内室外温度計のレビュー

平均満足度 4.22 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル室内室外温度計 大阪魂
室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
98件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-06-13
用途:
冷蔵庫の温度管理
対象商品:
35091953

価格が安く使い勝手もよいので大変重宝しています。価格の割には正確な温度が表示されます。

2021-04-20
用途:
水稲育苗ハウスの、温度管理
対象商品:
35091953

以前使っていた同機種の温度表示に不信感があり、3日前に予備に買っていた新品の出番となりました。
一昨日は、最高・最低温度表示ボタンを押すといつの間にか室内室外のMAXとMINの表示がズレていて電池を外して直しました。昨日は気温上昇が無かったために正常でした。
今日は、MAX・MINのズレとMAX・MINの表示がどちらもHとなって、使い物になりませんでした。購入してから1年たちましたのであきらめますが、使って3日でゴミ箱です。

2012-06-17
用途:
冷蔵庫の温度管理
対象商品:
35091953

値段のわりには、しっかりと出来ているし、一度に外気温のチェツクも出来るので、重宝してます。

株式会社喜田アイデイア 様2020-12-08
用途:
温度計
対象商品:
35091953

最低温度と最高温度のみが表示されるけど、温度の変化(1時間間隔)が分からない

1人が参考にしています
2020-12-19
用途:
断熱材の温度測定時
対象商品:
35091953

断熱材の「熱抵抗」を算出するために、今回の温度計を7個購入した。難点として、①温度計のオンオフが面倒なので、今後、簡易な「スイッチ」を装着してほしい。②二点測定可能(室内と室外)ながら、室外用の測定コードでしか測定できなかったので、室内用も、「30cm測定コード」にしてほしい。安い価格だけで勝負するよりも、「品質向上①+②」で勝負してください。なお、品質向上しても、1000円以下をめざしてください。良い製品は、必ず、継続的に売れます。

2012-05-26
用途:
ビニールハウスの温度管理
対象商品:
35091953

大体良いです。次回も何台か購入予定です。

2013-03-14
用途:
玄関先に設置
対象商品:
35091953

見やすくて使いやすい。

2012-01-11
用途:
鳥かご内の温度管理
対象商品:
35091953

製品的には大変満足してます
只センサーだけの単品販売も希望します

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

ラジーズ 様2012-12-29
用途:
店の中と外の温度差の確認
対象商品:
35091953

引っかけるフックとか穴とかが有ったらいいかな

田中観光農園 様2012-02-13
用途:
野菜育苗の温度管理
対象商品:
35091953

2点同時監視出来て 気温と地温を同時に監視出来て良いです
出来るならセンサーの線の長さもう少し長いと便利かなと思います

2017-09-26
用途:
室温と外気温の比較
対象商品:
35091953

価格の割にはよいが、最低・最高温度を連続して切り替えると外気温と室温の最高・最低の組み合わせがずれてしまう。電池を抜いてリセットしなくてはならず不便。ずれないようにするかリセットスイッチをつけてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
前面に室外リセットボタン、室内リセットボタンがございます。
よろしくお願いいたします。

有限会社田中冷熱工業 様2012-04-15
用途:
冷蔵庫内外の温度測定他
対象商品:
35091953

大体良い *何台か同時に温度測定したが1~1,5度誤差が有るが 価格を考えればこんなものかな!!

2012-02-16
用途:
育苗ハウスで使用。
対象商品:
35091953

イン・アウトの表示は外の枠に表示でよいので大きめに。

福谷設備 様2016-11-18
用途:
エアコンの点検
対象商品:
35091953

室内温度と室外温度表示が、同じ場所においていても、2℃近く違いがあり 20℃近辺でのこの違いは 信頼性ゼロです

2人が参考にしています
2012-07-24
用途:
冷蔵庫内温度確認
対象商品:
35091953

温度のリセットがされたかわかりずらい。
表示がIN・OUTだが、冷蔵庫内温度測定の場合IN・OUTが
逆になるのでわかりずらい。
全般的にはまあまあです。

2012-04-26
用途:
事務所内温度の管理
対象商品:
35091953

以前から使用していた室内室外温度計のデジタル表示が壊れた為、当商品を購入しました。価格が安く従来品と変わらず満足しています。夏場にかけ、追加購入を予定しています。

2012-02-09
用途:
基礎コンクリートの冬季養生
対象商品:
35091953

温度をメモリーする機能は大変ありがたい。参考値として表示値を捉えるならば、精度はこの位で十分。確度は取説に表示されていないので不明。

2011-11-04
用途:
現地での塗装後の温度管理
対象商品:
35091953

まだ現地では使用していませんが、操作がシンプルで温度変化の上下限が簡単に確認できてとても使いやすそうです。

2012-01-30
用途:
家庭の温度測定
対象商品:
35091953

仕様書では外気温-20度となっていましたが -24.9度まで計れました。
また近くの測候所のDATAとほぼ同じでした。高温は自動車の温風を計測したら70度超えで計測不能になりました。実生活では十分な商品だと思います。

渡辺工務店 様2011-06-28
用途:
エアコンの吹出しと室内の温度差を測るのに使っています。
対象商品:
35091953

もう少し表示が早く動いてくれれば◎
電源のオン・オフが出来れば最高です。
値段が値段なのであまり贅沢は言えませんが・・・