デジタル室内室外温度計のレビュー

平均満足度 4.22 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル室内室外温度計 大阪魂
室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
98件中 81~98件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社山田製作所 様2011-05-26
用途:
工場内室温の監視。
対象商品:
35091953

価格も安く、電源が単四電池なので便利です。
背面にマグネットがついているので工場内で取り付けに大変便利です。

2013-10-23
用途:
室内と室外の気温差を測るため
対象商品:
35091953

3台購入しました。3台での温度の差が2.4℃ありますね。OUT23.5、24.8、25.9℃。まあ真ん中を取って24.8℃が正しいんですかね。本当の温度が分からないので、2℃の差は大きいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
本商品に精度は0~40℃:±1.0℃です。2.4℃の差は精度外です。返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

2011-07-18
用途:
水温の測り
対象商品:
35091953

1個1個、表示温度に誤差があるので、もう少し誤差がないように、つとめていただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2011-05-16
用途:
燻製部屋の温度管理
対象商品:
35091953

外気温も室温も正確に表示されて見やすく、取り付けも簡単で大変便利に使えました。

2011-05-25
用途:
冷蔵庫の温度管理
対象商品:
35091953

パネルも大きく見やすい

2013-03-06
用途:
温度管理
対象商品:
35091953

切り替えボタンの反応がしっくりこない感じ.外気温のセンサー部をエアコンの室外機につなげるための穴から
5センチくらい出して(直射日光が当たらない北側の軒下),室内外の気温差を参考に冷暖房を調節してます.

2011-06-20
用途:
電子式冷蔵庫の庫内外温度管理
対象商品:
35091953

湿度表示も付いていたら良かった。

2012-01-19
用途:
通常の気温測定
対象商品:
35091953

機能的には良いと思う。
精度として機体差があるのはやむを得ないが、ある時点での計測値が0.5~0.6℃も変動するのが問題です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品の精度は0~40℃の間で±1.0℃になっております。
情報不足で申し訳ありませんでした。

2012-11-25
用途:
温室の内外温度測定用
対象商品:
35091953

最高温度-最低温度ボタンによる各温度の切り替え時に内外の現在温度が同時にみることがでない。非常に不便。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。商品採用時の参考にさせていただきます。

2011-05-26
用途:
小型ボートに取り付けて、海水温度の測定。
対象商品:
35091953

温度センサーコードの長さが2.8mでは足らないので
3m程コードを追加、使用されているコードが細くて直ぐ切断されて
困ったけど、接続部を補強して解決しました。
延長コードを簡単に接続できるようにするかコードを太くすれば
更に使いやすいと思った。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。商品改善、採用時の参考にさせていただきます。

四国アルフレッサ株式会社 様2012-04-18
用途:
商品配送時温度管理
対象商品:
35091953

本体が大きい

2011-06-30
用途:
緑のカーテンの効果を測定する
対象商品:
35091953

本体と屋外センサーを同じ所に置いても室内・室外温度に1℃近い差があったので精度を疑ったが、原因は置き方が悪かった。

CSLベーリング株式会社 様2011-06-17
用途:
節電対策として、室温設定をするが、温度計で見る管理をしたい。 表示が1カ所で、場所を離して2ヶ所程度計りたい。
対象商品:
35091953

外の温度を計る為の装置だが、線が外せないので、取付が難しい、
2箇所を計るのなら問題ない。

2011-07-26
用途:
室内の冷房温度と外気温の確認

まずまずは満足してます。

2010-11-21
用途:
ビニールハウス内での温度管理に使用します。
対象商品:
35091953

ボタンも押しやすくコンパクトで使いやすいと思います。
もう少し温度表示部分は大きい方がいいですね。
あと裏の引っ掛け部分は差込みよりも引っ掛ける部分が出てる方が言いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

カントリーブレッド グランマ 様2010-12-13
用途:
毎日の 温度確認
対象商品:
35091953

コストパフォーマンスがとても高いと思います。

創映建築設計一級建築士事務所 様2011-08-23
用途:
建築現場の温度管理
対象商品:
35091953

狂いがないのだろうか?正確なのだろうか?

2011-02-03
用途:
海水温を計る
対象商品:
35091953

釣行時に海水温を計るのに使用、水温は計れます。