POWER1 ULTIMATE 2Tのレビュー

平均満足度 4.72 (154件のレビュー)
商品レビューを投稿する
POWER1 ULTIMATE 2T カストロール
カストロール
1,398 / 税込 1,538
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。 【用途】分離・混合給油 両用
154件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-11-06
用途:
モーターパラグライダー用2cyclエンジンに使用

モーターパラグライダー用2cyclエンジンに使用しています。
離陸時にはおよそ9000RPMで1~2分間その後は7000~8000rpmで
20~30分使用しています。
特に離陸時の回転が安定して維持できないと事故にも繋がる為
信頼のおけるエンジンオイルが必要です。
今までエンジンの焼き付きや回転不良など潤滑性に関するトラブルは
無く定期点検でもこの3年間問題は発生していません。

1人が参考にしています
2016-02-11
用途:
他の商品よりも潤滑性能・保護性能が優れているように思う。臭いも気にならない。
対象商品:
35100825

高回転でも焼付きを心配することなくアクセルを開けられる。きれいに燃えてくれるから排気系の汚れが少なくなったように感じられます。

2人が参考にしています
2016-06-30
用途:
新シリンダーを組んだ時。
対象商品:
35100825

まだ使用していないが、カストロ最上位モデル。新シリンダーを組む時、キャブセッティング時、焼かない為に使用しよう。慣らしもね。

Matsuda auto garage 様2017-01-18
用途:
旧車の走行用に
対象商品:
35100825

長年いつも使っている物なのですが他社よりも安値で購入できてよかったです。

2016-02-08
用途:
2サイクルスポーツ車の分離給油に使用
対象商品:
35100825

ストリート用2サイクルスポーツ車の分離給油オイルでは最強です。皆さんも試して下さい。

2016-06-13
用途:
パラモーターの混合ガソリン
対象商品:
35100825

いつもこちらで買って満足していますが、今回はすべての缶に数か所のヘコミがあり、蛇腹ホースのサービスもありませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

缶に数か所凹みがあったとのことですが、この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、品質管理改善に努めて参ります。
また使用にあたり何かございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
尚、こちらの製品はノズルは付属していない商品になります。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。

2016-01-13
用途:
スノーモビルに
対象商品:
35100825

スノーモビル用のオイルとして使っています。価格・納期ともに満足です。

2015-12-17
用途:
RMX250S OZ仕様の混合燃料に使用しています。
対象商品:
35100825

30:1なので安心して使ってます。混ざりやすいし特に問題有りません。

村田自動車 様2015-11-29
用途:
オイルの補充
対象商品:
35100825

使用して変化が体感できる数少ないオイルです。一般小売店では1400円前後ですが、この価格なら使用を躊躇しなくて済みます。

2015-10-24
用途:
バイク用
対象商品:
35100825

バイクショップに対し、とても安く買うことができました。このオイルは焼き付きが起こりにくく効果が高いので、また購入したいです。

2016-05-09
用途:
オートバイ
対象商品:
35100825

レーサーエンジンに使用しています。臭いがたまりません!

I T P 様2015-10-03
用途:
マイ スクーター!
対象商品:
35100825

ボアUPのDIO改に使用させて頂きましたが
スモークが少々気に成りますが 
やはりレーシーな香りがお気に入り。

2015-05-19
用途:
通勤、埼スタへのツーリング用 ライブDioZXに使用
対象商品:
35100825

もう10本目の購入になります。
近くのバイク屋では1500円以上で売られていますが、ものたろうさんなら1000円以下で購入可能です。
50CCから71CCにボアアップされたエンジンでもPower1 Racing 2Tを使用することで焼き付きなどのトラブルなく走ることが可能です。

1人が参考にしています
2015-06-27
用途:
2st車のオイルとして
対象商品:
35100825

サーキット走行にも使用する車両なので、少し良いオイルを…とこちらを選択。
どこよりも安価で入手できるので大満足です。

万屋 様2016-01-13
用途:
2ストエンジン安定使用に
対象商品:
35100825

わたくしの乗ってるKDX250には最適なオイルだと思っています。
このオイルを使用してから なんのトラブルもありません。

2人が参考にしています
2023-11-20
用途:
高回転形エンジンには不向きかな

高回転高温域での連続使用には適さない模様。
二輪車系の回転数程度なら問題ないようだが、2万回転回るエンジンで使用したら焼き付き多発。
粘度が低いのもあるが、高温域で燃え切れて油膜切れに至りやすいのだろう。あくまでも回転数域の低い刈り払い機や二輪車向けですね。

東海旅客鉄道株式会社 様2015-10-26
用途:
バイクのオイルとして使用
対象商品:
35100825

このオイルを使用したら、他のオイルは使用できません。
何故なら、ピストンに不燃部物が付着しにくいためです。この不燃物が付着すると燃焼率が低下し、エンジンが掛かりにくくなります。
その点、このオイルは、燃焼効率も良く、1万キロ以上エンジンをバラスことはありません。一発でエンジンは始動します。
お勧めの商品です。

松建 様2015-05-14
用途:
yf350z
対象商品:
35100825

エンジン絶好調です。

2016-06-17
用途:
RGV250γのエンジンオイル
対象商品:
35100825

値段もホームセンターやカー用品店で購入するより安く購入出来るのでとても良いです。

2021-08-27
用途:
キャノピーに、坂登り用で、使用しています。
対象商品:
35100825

2サイクルですので、一缶で、約80キロと、消費良くこのオイルでないと納得いきません。

1人が参考にしています