デジタルIN-OUT温湿度計(時計付)のレビュー

平均満足度 3.89 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルIN-OUT温湿度計(時計付) モノタロウ
デジタル温湿度計で屋内だけではなく同時に屋外の温度も測定できます。 表示も大画面表示で遠くからでも確認できます。 最高・最低温度の自動メモリー機能、時計機能のアラーム付きなので時間・温度・湿度管理もできます。
55件中 41~55件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2010-12-23
用途:
エアコンで暖房した室内において、湿度の確認に使用します。センサーを室外に出し、室内と比較します。湿度が下がると、温度が上がっても体感温度は上がらないですね。
対象商品:
35104851

表示が大きく、壁に付けていてもどこからでも読み取れます。
電波時計だともっといいのですが。

2011-12-20
用途:
キノコ栽培、温湿度管理
対象商品:
35104851

IN室外温度2.8℃、湿度84%、OUT保冷庫内温度1.8℃、湿度84%
温 度はINとOUTの切り替えで、すぐ表示値が変わるが、湿度は同じ値のまま? なんかおかしいと、思う。
湿度表示には時間がかかるのですか?

MonotaROからの回答

IN-OUTで計測可能なものは温度のみです。湿度につきましては屋内のみの表示となります。

2011-03-07
用途:
室内の温度管理
対象商品:
35104851

表示部分が大きく見やすい。

2012-03-04
用途:
自宅の室内外の気温の測定に使ってます。
対象商品:
35104851

センサーの精度がインとアウトで違いがあります。
センサーを同じ室内においても同じ温度になりません。
電話連絡したのですが、後ほど詳しく連絡くれると言ったまま、まだ連絡がありません。出来れば詳しい説明が欲しいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
別途ご連絡をさせて頂きます。

2011-12-22
用途:
野菜等 ハウス栽培 温度管理に使用してます。
対象商品:
35104851

内部センサーと外部センサーの 温度表示差が多き過ぎる。
同じ場所に、高さも同じにして外部センサーと、本体をおいて計測テスト
約5時間の結果。内部温度表示マイナス0.3度、外部温度表示5.1度
温度表示誤差5,4度これはショックでした。

他のメーカーエンペックスも使用してますが、同じ状態テストしても正確です
なお エンペックス社の外部センサーと御社外部センサー温度、湿度は一緒でした。
御社の外部センサーと内部センサー、誤差の無いようにしてください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。何卒よろしくお願い致します。

2011-12-18
用途:
管理
対象商品:
35104851

温度誤差が多い

MonotaROからの回答

この商品の精度は、温度±1℃となっております。
MonotaRO商品につきましては使用後の返品もお受け致します。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

2011-05-23
用途:
屋外の温湿度を確認して作業を行うかどうかを判断するため、
対象商品:
35104851

使用上は全く問題ありませんが、屋外へのセンサーにつながる線がもう少し細いとありがたい。

ファースト・ファシリティーズ・ウエスト株式会社 様2011-08-26
用途:
諸室の環境管理
対象商品:
35104851

追加購入の際に、1つだけ液晶が破損して漏れていた。電話を入れたところ、すぐに翌日に届いたが、それも同じように壊れていた。二回目の電話の際には、「えっ?」と間が空き、ちょっと疑われてしまうような気分が不快だった。回収についても別々の対応になるとのことで、まとめて回収してもらえなかった。はずれロットだったんですかね。破損したものが置かれていたので、早く返品しろって、部下に注意してしまいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便、不愉快な思いをお掛けし、大変申し訳ありませんでした。
一層の検品改善に努めてまいります。

2011-05-12
用途:
省エネ時代ですからね、室温・室外の温度を比較しながらの室温調整に便利です。
対象商品:
35104851

コンパクトで、取付も卓上用にもなるように、開くとスタンドも付いていました。

2011-05-11
用途:
常時は固定用として、時々はずして携帯用に使うつもりでした。
対象商品:
35104851

屋外用センサーは取り外し可能だと思っていましたが外れません。携帯時には邪魔なので、本体とはプラグ接続に改善して欲しい。
全体形状が洗練されていない。例えば、正面は液晶面だけスイッチは側面に、ロゴも小さく、裏面の凹凸は無くして薄く、など。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

木戸商会 様2011-09-13
用途:
エアコンを使用するかしないかをデジタル的に 判断できます。
対象商品:
35104851

表示が大きくてたいへん見やすい。

2011-07-08
用途:
室内の温度管理。
対象商品:
35104851

以下の点で大不満。①②の状況からみると不良品ではないかと思っている。出来れば返品して交換してもらいたい。
①長時間たつと表示画面が消ることがある。
②セットアップのときに画面がまだら模様になったりしてセットできない。
③説明書がわかりずらい。また、画面がまだら模様になったりして説明書の通り動作しない。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。担当部署から連絡させていただきます。

2011-02-24
用途:
温度管理
対象商品:
35104851

サーミスタが不安定なのか、正しい温度表示の時と2℃くらい高く表示されるときがある。おおよその目安くらいにしか使えない。

2010-12-13
用途:
店舗内外の温度確認
対象商品:
35104851

安さに惹かれてつい買ってみたけれど、室内外の温度を並べて表示することができません。期待と違い残念。温度表示は割と正確みたい。外部センサーが防水でないのも残念。

マックスカーサービス 様2010-12-02
用途:
作業ではないけれど屋外に犬が寝ているので寒くないかなぁと見るために。
対象商品:
35104851

概ね良好。