タップ・ダイスセットのレビュー

平均満足度 4.02 (263件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タップ・ダイスセット モノタロウ
ねじ切り加工の必需品のタップ・ダイス・ハンドルなどのお得なセット品です。
263件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-21
用途:
ハブのボルトネジ山補修
対象商品:
35102785

違和感なく、ネジ山が切れてダイヤが付けられました!

2021-01-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
31376424

安くても問題なく使えます
ヘビーユーザーですが全く壊れません

2020-05-07
用途:
設備関係のビス類等の修正時
対象商品:
31376433

小ロット、多品種の製造の為ボルト、ねじの脱着が多くその分カジリやつぶれが発生していました。このセットで大概のタップに対応出来、重宝しています。ねじのピッチスケールもあり素人でもスケールでピッチを確認出来て安心です。
コストパフォーマンスが高いと思います。購入して大変良かったと感じております。

Technical Adviser 様2020-03-27
用途:
機械のメンテ作業
対象商品:
31376424

単品のタップを購入しようとしていたところ、モノタロウのWEBサイトで本商品を見つけました。単品で購入するより格安でセットで揃うため重宝しています。

アズワークc 様2020-02-18
用途:
タップ等メンテナンス用
対象商品:
31376424

いつも欲しい時に手元に無いという状況が多く普段は常時必要なものではないですがあれば助かることが多いので小さいセットを購入しました。基本的なものはそろっているので不足するサイズはその都度買い足しで行こうと思っています。まずまずの評価なのでモノタロウブランドにしました

2020-03-07
用途:
バイクメンテナンス等
対象商品:
31376424

今まで安いチープ品を使っていたためハンドル等の精度が悪く使いづらかったのですが、この価格でとても精度が良い良い製品でビックリです。

2020-03-06
用途:
サイズ28ミリの鋼管に3~5ミリのねじ穴を多数加工
対象商品:
31376424

ねじ穴のサイズが変わっても工具の交換が簡単で非常にスムーズに早く加工ができました。保管もスペースを取らないので良いと思います。、

2020-03-16
用途:
レストア
対象商品:
35102785

旧車のネジで使えそうな物をリサイクルして頭数にいれた。 リフレクトに当りネジを切り直した際に使用しましたがつまりのあったものも解消され役目を果たしてくれました。コスパ良き

2019-12-06
用途:
ボルト・ナットのネジ山修復
対象商品:
31376424

日曜大工が好きなので色々なところでネジの脱着をします。その時、よくネジ山が潰れることがあります。よく使用するM5.M6等のタップは持っているのですが持っているタップ以外のネジ山が潰れた時は困ることがよくありました。ダイスもタップもついていてこの値段で購入でき満足しています。

1人が参考にしています
2020-01-08
用途:
ネジの修理 新しく穴あけて溝をほる。
対象商品:
31376433

モノタロウブランドもいいかと 購入しました。自社の名前を付けるくらいですから 信用しています。1.25mmと1.5mmピッチで ほとんど対応しますから。

2020-04-19
用途:
バイクレストア
対象商品:
31376424

レストアには必須。錆ねじ・ボルトを再生するのに助かってます。

2020-03-07
用途:
バイクレストア
対象商品:
31376424

DIYレストアには必需品です。たぶん一生使えます。

2019-11-18
用途:
オイルセンサーアダプターの加工に使いました。
対象商品:
31376424

某ネットで同じ価格帯のセットのレビューはあまり良くなかったのでこれにして良かったです。わりとしっかり使えます!

RLC 様2019-09-06
用途:
バイクのメスねじ山の再生
対象商品:
31376424

十分満足ですが、狭い場所での特に「メスねじ山」の再生には、ねじ切りを支える棒が長短可動や棒状でなく円形の掴み取っ手、などの工夫があれば、なお良いかもと思いました。

BONSAI MOTORCYCLE 様2019-11-27
用途:
修理
対象商品:
31376433

最初は小さいセットを購入したのですが、使ってゆくうちにピッチが違うものが必要になってきました。で、大きいセットを購入したのですが、細目のセットがあれば良いと思います。

2020-02-25
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
31376424

物に問題はないが、ケースが安物でバラバラになり易い。
送られて来た物も段ボール内でバラけていた。
もう少しマシなケースにして欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2019-08-13
用途:
メスねじのねじ山の修復
対象商品:
31376424

ねじ山をつぶしてしまい新たにねじ山を作る作業に使いました。
ワンサイズ大きいねじ山を作る事も可能なので購入しました。

ASA石岡 様2019-11-04
用途:
締めすぎによる、破損などを修復するのに使用
対象商品:
31376433

品質は良いのですが、逆ねじ用もあればさらに良い。
種類が多くて、使用扱い説明書があればよいと思う。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2019-10-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
31376433

これだけの点数がそろってこの値段にはびっくりです。一般ユーザーにとっては品質(精度)・強度も申し分ない製品です。

2019-10-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
31376433

普通のタップセットでは、標準ピッチしか入っていないがバイクの小ピッチがセットになっているので重宝していますが、梱包が悪く箱の中でばらけていました。