バイメタルホールソー (ストレートシャンク)のレビュー
- 用途:
- ステンレス板の穴あけ
- 対象商品:
- 35104492
ステンレス製のシンクに穴を開けました。
他の方が述べられているように、芯がブレブレです。
結果として穴が開いたことので良しですが、精密な作業には向かないと思われます。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 鉄、アルミ板の穴あけ作業
- 対象商品:
- 35104501
この商品の良いところは厚みのある板でも長く(深く)開けられる所です。
ただ残念なところは少しホルソの刃先が弱い所です。
- 用途:
- 穴あけ作業
- 対象商品:
- 35104553
センターがぶれており、綺麗な穴あけ作業が出来ない。
刃のあたりが一定ではないので、時間がかかる。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 穴加工
- 対象商品:
- 35104535
一度の使用で刃がかけました安物買いは駄目ですね
6個の穴を開けた時点です
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 木工
- 対象商品:
- 35104544
値段相応のものでした.バネが硬すぎ長すぎ。使えないことがないレベル。お勧めは出来ません。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 35104492
軽量鉄骨に配線用の穴を開けただけで刃が一つ飛びました。
これは使い物になりません。
この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- アルミ板に穴開け
- 対象商品:
- 35104562
5mm厚のアルミ板に穴を空けたかったので購入したが刃先がぶれていて予定の径より3mmほど大きい穴が開いた。
工具はメーカーを選ばないとやっぱり......
- 用途:
- プラスチック製板の削孔
- 対象商品:
- 35104483
芯がブレてまったく使用できなかった。(2個購入 2個とも)
芯のキリを締め直しても不可
ホームセンターにて、購入し直しました。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。
- 用途:
- ボール盤でのアルミ板の穴開け
- 対象商品:
- 35104562
シャンクとホールソー刃のセンターが出ておらず、同じくセンタードリルも振れがひどいためボール盤で使用出来ませんでした。
ハンドドリルなら使用出来るかもしれませんが、非常に粗末な製品でした。
- 用途:
- 盤 プルボックスの穴あけ
- 対象商品:
- 35104553
今日33mmをおろし1mm亜鉛鉄板に1コ穴あけしたら刃が半分欠けました。前回もデッキに穴あけしようとしたところなかなか開かないので刃先を見ると欠けが半分刃先が丸と散々でした。販売が終了した前回の青いホルソーはよく切れて長持ちしたのですが・・・高い買い物になりました。金返せ
- 用途:
- プラスチック部品加工
- 対象商品:
- 35104544
使い始めは、従来品と遜色ありません。
耐久性はもう少し使わないと分かりませんが、プラスチック加工程度では、差が無いかと思います。
センタードリルに付属している切片送り出しバネは、消耗するものでもないので、別売りにすれば
コストダウン可能ではないのでしょうか?
- 用途:
- 鋼材に穴を開ける。
- 対象商品:
- 35104465
1個目は、数回で切れなくなった。2個目、途中で回転数がゆっくりだと長く使える事が解った。
しかし、ゆっくり回転させるとセンタードリルが折れた。今回は、6個目の穴明けで終わった。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。