エネポ (ガスパワー発電機)のレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ
ホンダ
109,800 / 税込 120,780
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。 【用途】災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社吉野燃料店 様2023-10-07
用途:
自治会の災害時用に購入しました
対象商品:
02637556

試運転時にエンジンがどうしても掛からなくて苦労しました。取説書には書いて無いのですが、添付されている別紙には「購入時はエンジンオイルが入ってません。オイルを入れないと掛かりません」と、それに従いオイルを入れたら「1発」で掛かりました。
古いガソリン式の発電機と違い「チョーク」が無いので使いやすいです。

2人が参考にしています
フレンドリー・ロジテック株式会社 様2022-06-06
用途:
休日のレヂャー用と災害緊急時の備えに
対象商品:
02637556

取り扱い方が非常に楽で、ガソリン発電機に比べて 始動が容易。燃料の保管が楽でガソリンに比べて劣化しにくい。携行が容易で臭いも出ない。とにかく ガスパワーは全部いいです。

4人が参考にしています
2022-08-31
用途:
災害時
対象商品:
02637556

燃料のセットが簡単でした。運転操作も簡単で初めてでしたが動かすことが出来ました。

1人が参考にしています
2022-02-11
用途:
事業場の非常電源用に
対象商品:
02637556

非常時が無いので今のところ感想は無いですが、試しにエンジンをかけてみましたが思っていたよりもエンジン音は小さいように思います。ずっと使わずにいられることを願います。

1人が参考にしています
2020-09-09
用途:
緊急時の電源確保用に
対象商品:
02637556

災害時の電源確保用に買い求めました。カセットガス燃料の耕耘機も使っているので、燃料を兼用できるのが決め手になりエネポにしました。まだ停電になったことがないし試運転もまだですが、買ってひと安心しています。

6人が参考にしています
ユーディー建築設計事務所株式会社 様2019-09-19
用途:
災害時の非常用電源
対象商品:
02637556

使い方は簡単でした。音も思ったほど大きくなくて良かったです。オイルの交換頻度をどれぐらいにするべきか悩み中です。連続で1時間しか動かないらしいですが、カセットボンベの保管の簡易性を優先しました。

7人が参考にしています
加藤仁司事務所 様2019-10-28
用途:
昨今の風水害時の停電対策。特に冷蔵庫の継続使用のため。
対象商品:
02637556

まだ試運転もしていないが、カセットボンベ式なので燃料の保管が楽であることが第一です。持ち運びも楽そうです。

1人が参考にしています
株式会社アクセル企画 様2014-09-19
用途:
停電作業時  コンセント、分電板から作業場所が遠い時
対象商品:
02637556

コンパクトで持ち運びが楽、デザイン良し。
重量を抑えられればさらに良し。

4人が参考にしています
2013-07-17
用途:
屋外イベントの電源
対象商品:
35112323

静かですしガスボンベなのでハンドリングが容易です。もう少しパワーがあれば理想的です。

4人が参考にしています
2018-03-03
用途:
いいこと書いてるけど

職場の防災で買って試してますがかなりいまいちです。
①ウルサイ!!!
たかだか照明をつけるだけなのに使うのがいやになる位うるさい
②動かない
ガスが冷えて冬場は使えない

27人が参考にしています