ローラースタンド 折りたたみ式のレビュー

平均満足度 3.33 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ローラースタンド 折りたたみ式 モノタロウ
モノタロウ
3,588 / 税込 3,947
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-22
用途:
2×4材の加工に使用
対象商品:
35115963

収納性、安価、使い勝手に関してはOKなのでてすがひとつだけ、問題点があるとすれば
足のゴムカバーが簡単に外れてしまうことです。

合同会社RC 様2022-01-19
用途:
プレス機の二人作業で 鋼板を今まで一人で支えて もう一人がボタン押す作業で
対象商品:
35115963

ロ-ラ-スタンドを使用すると一人作業になるので 安全に作業出来るようになりました。

2016-12-09
用途:
材料切断時
対象商品:
35115963

価格的にほぼ満足している。また折り畳み式なので収納時はスペースを取らないのがいい

2016-05-28
用途:
木工

他のレビューで強度についてあげられているので
記載のないところのデータについてあげる
角柱部肉厚  1.35mm
ローラー受部 2.0mm
設置部足の長さ 短いほう 20cm
長いほう 42cm 
開脚時 C-C 53cm 
やはり雨には大分弱そうだ
固定ネジ取り付け部のメス側の作りも大分貧弱で
どれぐらいもつか危惧される  
収納は折りたたみ式なので取り扱いやすい
私のような日曜大工で、チヨット使い的なものとしては使えるか!

2011-04-22
用途:
コンターマシンで大きな鉄板を切るときの支えに使用します。
対象商品:
35115963

折りたたむとコンパクトで置き場所には困らないし、ローラーの大きさや高さ調整範囲などはたいへん良いと思います。少しぐらぐらするのと、もう少し重量があっても良いかと思います。

2015-06-17
用途:
テーブルソーで長尺物の切断時の補助
対象商品:
35115963

他メーカーの物を1台所持している。増設の為の買い増し。
各所に錆が浮いており又ローラーの回転も所持品に比べると重い。
当商品の購入は失敗であった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

株式会社 キクナカ 様2014-07-18
用途:
長物の支持
対象商品:
35115963

錆びてました。保護ビニールが汚れるくらい。結露した水分でさびて流れ出たのだと思われます。
パイプの木口の塗装がちゃんと出来ていないんで見える部分の内側にも錆が確認出来ました。
同様のレビューがある所を見ると、保管方法や商品管理に問題が有るのかも。製品材質にも問題有りか。
モノタロウさんとしては早急に今ある在庫をチェックされた方が良いでしょう。
パイプ上部が開口しているので、屋外や水の掛かる場所では使用出来ません。
また使用されているパイプの肉厚が薄すぎるので、加重には耐えられても打撃や転倒で簡単に変形しそうです。変形したらもう使えません。
丸いゴム足を角パイプにねじ込むというアイディアは面白いですが、商品としてはなんだかなぁって感じです。
強度や塗装が低い分、単価が安いのでバランスはとれているのでしょう。価格相当の価値しか有りませン。
買っといてなんですけど、こんな商品が蔓延すると、良品を製造している業者、ひいては国内産業の衰退をまねきかねません。反省しきり。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。在庫検品の上、今後の対応を検討させていただきます。返品手続きにつきまして、別途ご連絡させていただきます。

大和テクノ 様2011-07-28
用途:
長尺物の切断等
対象商品:
35115963

錆がひどく、開封時に錆がこぼれ出てくるほどで、フレームもゆがんでいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

2011-05-11
用途:
長尺物の材料を切断する際に、材料支持のサポートとして利用しています。
対象商品:
35115963

段ボールの中に直接商品を入れているため、段ボールの湿気からか製品のパイプ部分が錆びていました。2個購入した内1個はパイプの内部もかなり錆びており、製品を箱から出した時、箱から大量に錆びた鉄粉が出てきました。製品を段ボールに直接入れるのではなく、ビニールに入れて梱包すると防げるのではないでしょうか。ご検討ください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
また、貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。