ケーブルタイ(耐候タイプ)のレビュー

平均満足度 4.41 (560件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
耐侯性タイプ。屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
560件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
丸多商工株式会社 様2016-12-07
用途:
ターポリンシートの固定
対象商品:
35117022

長期間使用していても強度があり、非常に助かります。

プロショップ徳川漁具 様2016-11-29
用途:
配管の固定に使用
対象商品:
35117022

コスパが良い。短いタームで使うので値段が安いので助かる。

2017-05-18
用途:
配線をまとめるなど
対象商品:
35116977

安価ですし、問題なく使えます。無くなり次第注文します。

2016-08-14
用途:
バイク、車、その他の固定用に。
対象商品:
35117004

以前使ってたタイラップが無くなったので、MonotaROさんのを購入してみました。
このサイズは頻繁に使うので安くて助かっております。
また、無くなりかけたら購入しようと思っています。

AutoGrun 様2017-02-17
用途:
結束
対象商品:
35116986

金額で選びました。耐候タイプとなってるので耐久性に期待

2016-08-06
用途:
ケーブルの固定
対象商品:
35117022

屋外使用で耐候タイプ(本商品)と非耐候(他社製品)で1年半ほど経ちましたが、非耐候のほうは黄ばんで切れかけ。
耐候タイプは、あと1年半ほど余裕で耐えそうです。
価格、品質とも満足です。

2016-12-20
用途:
電線固定
対象商品:
35117004

仮設の配線にはコストパフォーマンスよくいいのですが、本布設には張力弱くちょっぴり残念。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-10-22
用途:
船舶関係で使用
対象商品:
35117004

大量に使うので今回初めて購入しました。耐久性はまだ解りませんが、とりあえず今使っているものと大差はなさそうです。

2017-03-29
用途:
修理等での使用です。
対象商品:
35116995

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

砂吹人 様2017-03-14
用途:
軽作業用です。
対象商品:
35116986

近くのホームセンターでも買えますが、同じような値段でスグに届くので頼んでしまいます。
大変便利です。

2016-11-17
用途:
網を繋ぎ合わせる
対象商品:
35116961

小さくても充分に機能をはたしている

2016-10-29
用途:
配線結束時
対象商品:
35116986

長さも本数も十分で、とても使いやすいです。送料無料調整用。

effect 様2016-10-17
用途:
電線の結束時
対象商品:
35116977

主に100㎜から250㎜までを使用していますが、価格・品質共に満足、満足です。

石ヶ谷鉄工所 様2016-08-03
用途:
屋外配線の保護官の締結に使用します。
対象商品:
35116995

太陽光の紫外線で、素材の硬化が見受けられます。当中部地区ではおおよそ6ヶ月に一度交換をしています。電線の保護官に使用している事から絶縁材質のケーブルタイの利用を進めています。

1人が参考にしています
株式会社ニューリーフ 様2017-03-21
用途:
フラッグの固定時に使用
対象商品:
17495923

普通に使いましたが、問題なく活用させていただきました。

2016-06-08
用途:
オートバイワイヤーハーネス交換
対象商品:
35116986

シンプルなレーシングハーネスを作ったので交換作業に使いました。
安価なので80・100・150・200の各サイズ購入
オートバイの配線をフレームに止めるのは150サイズで良好です。
商品は何も問題がなく作業出来ました、安くて良い品です。

2016-10-27
用途:
電気配線、機器の保持結束
対象商品:
35117004

長さ250で太めの結束に便利で丈夫

空計装有限会社 様2016-06-26
用途:
電気工事 配線作業

本体自体はとても満足していますが、ビニールの袋の方がとても貧弱です、作業中工具袋などにぶら下げていると必ず穴が開きばらばらとこぼれ落ちます。圧着端子なども改良されましたが丈夫な袋、口元も開け閉め可能なものになれば助かります。

1人が参考にしています
株式会社ステップ 様2016-10-21
用途:
社内備品
対象商品:
35117004

耐侯タイプとしては安いと思いますが数年たって見ないと判りません

2016-06-11
用途:
自動車電装品の取り付け時、ハーネスの固定で使用。
対象商品:
35116986

柔らかさも良く、片手で留めるときにも、具合が良いです。
耐候タイプということなので、耐久性を期待しています。