空気圧式ドアクローザのレビュー

平均満足度 3.12 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
空気圧式ドアクローザ アイアイ
アイアイ
1,998 / 税込 2,198
室内の扉が自動で閉まる。 【用途】室内用
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社渡邉金属 様2022-04-01
用途:
社内各所の木製ドアのクローザーとして利用。
対象商品:
35118386

「ちゃんとあとぜき」が通じないスタッフが多く、設備で課題を解決すべく導入しました。
ドアノブのあるドアではぴしっとしまって良いのですが、ドアノブのないフリーのドアだとどうしてもすこし浮いてしまいます。
油圧のドアクローザーのように閉まる速度をネジで調整できるのと、付属の金具で開いたまま固定できるのが◎です。
施工は簡単なのですが、金具の位置合わせが微妙(指定では柱から10mm、扉から6mmとミリ単位)なので、紙でも良いので位置合わせよう用の何かがあればらくなのになぁと思います。

1人が参考にしています
毎日西部輸送株式会社 様2017-10-20
用途:
トイレのドアーに使用
対象商品:
35118377

使用感は、良いと思います。暫く使用すると擦れの異音が発生します。

2人が参考にしています
2015-12-11
用途:
片開き扉のクローザー
対象商品:
35118377

油圧式クローザーに比べ、圧倒的に低価格なのが魅力です。
ただし、簡易の機構なので、閉速度の調整範囲は、油圧式より劣ります。
完全閉直前のブレーキはいちおう効きますが、それでも油圧式より勢いよく閉まります。
2年ほど使用していますが、故障はしていません。

2人が参考にしています
2015-09-30
用途:
教室でのドアの開け閉め時、音がうるさいのと、開けっ放しにするため、自動に締まるようにしたい。
対象商品:
35118377

説明が十分にもかかわらず、取り付けに時間がかかってしまった。図面表記に写真があれば助かりました。

2021-04-22
用途:
トイレのドアに取り付け
対象商品:
35118386

簡単でよいですが、調整が雑。作動時の音が「じゅぃーっ」少しうるさい。機能は満足。

2017-11-02
用途:
ドアの開け閉め
対象商品:
35118386

安いので購入しましたが、値段以下の代物です。音はうるさく、クローザの意味を持ちません。捨てました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

野上建築 様2014-07-17
用途:
リフォーム
対象商品:
35118377

以前、良くあるドアクローザーを使用していましたが、トイレ用のドアなので安いものでよいかと思い購入いたしました。
速度調整を行いましたが、閉まる速度が速すぎて使えませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2013-12-27
用途:
ドアの開閉
対象商品:
35118386

ストッパーがゆるくて止まらない。
ドアの締まる直前で締まるスピードが早くなり、締まる音が大きく不快だ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。