圧力スイッチのレビュー
- 用途:
- 水道ポンプの圧力下降時のスイッチ作動不良の為交換修理をしました。
- 対象商品:
- 35118474
メーカー名で検索し同等の圧力スイッチを購入し交換修理しました。
交換により圧力スイッチの作動が良好となり満足しています。
但し
配管への接続部が交換前は配管に直接取り付けてありましたが購入
した圧力スイッチはフレアー配管仕様で水道業者に依頼しなければ
なりませんでした。
直接配管取付用のジョイントがセットになって
れば良かったと思います。
- 用途:
- 電気式ボイラーの圧力制御
- 対象商品:
- 35118465
現在使用中の卓上ボイラーの修理使いました。安価に修理できてよかったです。早くに出荷いただき大変助かりました。
- 用途:
- エアーコンプレッサーの圧力スイッチ交換
- 対象商品:
- 35118501
動作圧力値がオン・オフ幅も設定出来使い易いです。動作スイッチの支点が安定していて安定感が強いです。良い設計と思います。
- 用途:
- 冷凍機部品の劣化による交換作業。
- 対象商品:
- 35118517
プラスチックカバーの裏側に記実してある配線図が見づらい為もう少しなんとかならないですか?
- 用途:
- エアーコンプレッサー 圧力調整
- 対象商品:
- 35118501
コンプレッサーに圧力スイッチが付いていなかったのっでスイッチ操作が面倒でしたが、簡単に指定圧力にでき電源も指定圧力どうりに、作動します。価格もてごろなのですが、1/4フレアから通常1/4に変換するのに若干高くつきました。
- 用途:
- 故障の代替品です
- 対象商品:
- 35118501
圧力スイッチが故障してしまい、代替品を探しておりました。MONOTAROUさんで購入させていただきましたが、すぐに発送していただき、大変助かりました。品物も申し分なく満足しております。
- 用途:
- 薬液の圧力制御に使用しております。
- 対象商品:
- 35118501
さすが鷺宮様の製品ですね、場合によっては時間当たり100回以上のオン・オフです、圧力調整も多々変更してますが、再現性が有ります。問題はネジ頭の強度です、通常使用するには、一度セットすれば継続しますが、今回の使用方法は試験プラントです、条件設定ごとに、ネジを回し圧力変更を行っております。ネジ頭いつなめるか心配です。
- 用途:
- 高圧洗浄機のモータータイプなのでアンローダーを使用せずに圧力スイッチでON,OFFするために
- 対象商品:
- 35118517
高圧洗浄機のモータータイプなのでアンローダーを使用せずに圧力スイッチでON,OFFするために改造して使用
- 用途:
- 井戸水ユニットのスイッチ
- 対象商品:
- 35118483
既存のスイッチが壊れた為モノタロウで購入。ジョイントが合わないため
口径変更継手について質問したが、ネット販売品は不対応とのことで、取説をメールされただけの対応であった。モノタロウで継手を何品か購入しても合わず、良く探したら鷺宮製の継手を見つけました。ここまで約1週間かかりました。メーカーの対応の悪さにガッカリでした。
- 用途:
- 自動運転の起動・停止用スイッチ
- 対象商品:
- 35118501
最初から付いていたものなので、この商品を購入使用しているが、耐久性に難があり数か月で水漏れし使用不可能となる場合もある。
今回は、2年ほど使用したものが水漏れしたため購入。代替え品も検討している。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 給水圧力検知用
- 対象商品:
- 35118474
鷺宮の圧力スイッチは過去にも使用したことがありますが特に問題もなく操作も簡単動作も良好過去にトラブルもありませんでした。今後も必要な場合この商品を使用したいと思っております。
- 用途:
- 井水ポンプの圧力制御
- 対象商品:
- 35118492
お盆期間中で 通常の発注先が休みに入り 困っていました。以前よりこの製品は使用していたので品質に疑問はありませんでした。迅速な対応・低廉な価格(ポンプメーカーを通した場合と千円単位で違いました)に感謝しています。
- 用途:
- 圧力設備機器
- 対象商品:
- 35118492
取り付け口径1/4とありますが
実際は1/4以下で細く
1/4 1/2 3/8 への変換 異径ニップルが存在しない為
取り付け不可
フレアのみ取り付け可能
他の圧力計などと同じ口径(1/4や1/2もしくは3/8)などの口径を希望します