AC/DCアダプターのレビュー

平均満足度 4.12 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
2,598 / 税込 2,858
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
ドライブレコーダーに使用

保護機能がついてる製品だったのでこちらを利用しました

2024-06-17
用途:
各種工具の充電
対象商品:
35131677

セットの向きが変わるとより使い勝手が良くなると思います。

2023-10-11
用途:
車載用空気清浄機を室内で使用するため。
対象商品:
35131677

車載用空気清浄機を屋内で使用する為に探し回って見つけました。コンセントに差し込んでプラグをさすだけで使用できて、空気をきれいにしてくれる優れものです。

2020-12-28
用途:
作動確認。
対象商品:
35131677

カー用品の作動確認を室内でできるので重宝しています。

2人が参考にしています
2020-03-30
用途:
家の中でも12v(車用)電源が簡単に使える
対象商品:
35131677

家の中でも車用(12v)の電気製品が使える。
問題なく使えました。

株式会社EIRE 様2020-05-25
用途:
カー用品の暗視装置を船舶の夜間航行で使います。
対象商品:
35131677

機能的に大丈夫かと思いましたが、使ってみると、まったく、問題なく活用できました。コストパフォーマンスの優れた商品でした。

2019-03-03
用途:
室内で使うDC12V用のアクセサリ-にテスト用と充電で使用してます。
対象商品:
35131677

特に12Vの電源としては問題無く作動してます。中々小型の変換器が発売されて無いので助かってます。後は耐久性ですね。

1人が参考にしています
2019-01-04
用途:
カーナビの初期設定などを居室内でできる
対象商品:
35131677

コンパクトで何処にでも持ち歩けるので便利、古い携帯のシガーライターソケット充電器を使って復活できた

2017-11-05
用途:
室内でカーナビのテスト用
対象商品:
35131677

室内でのナビ、オーデオ使用時の電源確保に便利です。

2人が参考にしています
2017-06-18
用途:
スマホの充電
対象商品:
35131677

車での充電はシガーソケットで 外してアダプターに差し込み家庭用
100ボルトでも充電可能です

2021-11-21
用途:
室内でパワーシート作動

商品説明をキチンとみてなかった自分が悪いが出力電流小さ過ぎた。
車のパワーシートを室内で電動リクライニングソファーとして使おうと買ったが全く動かず。
みてなかったのが悪いけど、1Aは小さいな…

1人が参考にしています
西村 様2017-06-19
用途:
キャンピングカー室内に使用
対象商品:
35131677

キャンピングカー室内電源に追加取付しました。
シガーソケットタイプのドライブレコーダーと合わせて使用してます。防犯カメラとなり重宝してます。

2017-12-24
用途:
早い話 携帯やプレーヤーとかの車のAV機器用ですね。
対象商品:
35131677

ハンディークリーナーやエアコンプレッサーには使えません

1人が参考にしています
2014-07-14
用途:
自宅でポータブルナビなどの充電
対象商品:
35131677

しっかりとした作りでスマホも一緒に充電できて良い商品だと思います。

2015-07-23
用途:
自宅でDC
対象商品:
35131677

電圧、形状により使用できない機種があるので、注意が必要。

2013-07-29
用途:
クルマ用シガーライター電源駆動のシャワーを家庭内で使用するために購入
対象商品:
35131677

以前使っていたAC/DCアダプターは電流出力が低く、シャワー用モータを廻すのに力不足だった。
この製品は1Aと比較的大出力なので、十分回るようになった。

3人が参考にしています