フルカラーモダン カバープレートのレビュー

平均満足度 4.69 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
309 / 税込 340
【用途】カバープレート
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-21
用途:
壁のセンサースイッチの部分を隠すために

センサースイッチが壊れ、交換部品がありませんので、
ここの部位を隠すために使いました。

株式会社エヌ・ピー・アール 様2024-12-04
用途:
古いスイッチプレート交換時

安価な値段で簡単に取り付けができたので、満足しています。

2023-07-25
用途:
テレビドアホンの交換取付
対象商品:
41048402

現在のテレビドアホンは親機が有線でも、子機が無線となります。付け替えの際に、以前有線であった子機取り付け部分壁穴が必要なくなります。その穴を綺麗にマスキングすることができます。色のバリエーションが豊富であることも嬉しいです。

ニッコー・ロジスティクス株式会社 様2024-04-02
用途:
補修作業
対象商品:
08745247

コンセントの使用を防止する為に購入しました。
特に問題も無く使用出来ています。

2023-02-17
用途:
電力メーターの取り付け台座として使用
対象商品:
32627603

安い中華製電力メーターを購入しましたが、合う台座部分がないので自作するために購入しました。
本来は使用しなくなったコンセントの目隠しに使うパネルですが、加工をして電力メーターを取り付けました。固定感もばっちりでぱっと見既製品に見える出来栄えとなりました。
また、大きな誤算としては埋込取付枠が取り付けられた状態で届いたので新たに枠を買わなくて良かった点、これは買う前に欲しい情報でした。

2021-10-28
用途:
移設したコンセント・スイッチ跡の閉鎖処理
対象商品:
32627603

元々使用していたコンセント用プレートと同じタイプを選定。
配線ボックス内は接続箱となるので、点検可能な状態にしつつ違和感なく閉じられる。
色合いも選定しやすいが、こうした露出タイプの電材の色調表記に統一性があればもっと良い。

1人が参考にしています
祥和商事 様2021-10-23
用途:
家庭用
対象商品:
35183705

近くのホームセンターでは見つからないものがすぐ手に入り満足。

2024-01-30
用途:
機器取り外しにつき、電源ボックスの穴隠し
対象商品:
08745247

自分のミスで、サイズを間違えてしまいました。
商品に問題はありません。

2020-07-05
用途:
リフォーム
対象商品:
08745247

リフォーム現場では、不意に必要になったりするので常備しています。色のバリエーションがあるともっと良いです。

2020-07-31
用途:
使わなくなった電話線コンセントにカバーとして使用。
対象商品:
08745247

スマートなカバーが出来ましたので、満足しています。

タカヒラパソコンサービス 様2020-04-17
用途:
通線工事の時使用
対象商品:
08745247

物はよいのですができれば箱単位で送っていただくと、ごみが少なくなり助かります

2020-04-13
用途:
電話回線
対象商品:
41048402

予定した箇所にジャストフィット!
大変に助かりました。

2019-07-04
用途:
補修作業
対象商品:
41048402

シルバープレートが色あせてしまったので、交換しました。想像通りの品で問題ないと思います。

2019-12-24
用途:
部分改修の必要部材として
対象商品:
08745247

設備更新時に、既設のスイッチを移動しました。 撤去後の補修として使用。 きれいに収まりました。

2019-03-26
用途:
宅内入線作業時
対象商品:
32627603

宅内での配線作業時に使用していますが、壁内部隠蔽配線用で良く使用しています、仕上がりもまずまず、とにかく作業自体やりやすくなり壁面開口後の部分を塞ぐ意味合いではとても活用できます。2連・3連どちらも今後も使い続けます。

2019-01-31
用途:
仕事用
対象商品:
08745247

メーカー製の定番商品ですので、何ら問題はないです。

株式会社フォルム 様2018-12-17
用途:
マンションメンテナンス用
対象商品:
08745247

取り換え時に破損するので交換用に便利です。予備も含めて購入しています。

1人が参考にしています
2018-12-24
用途:
スイッチのカバーに使用
対象商品:
08745247

照明のスイッチとして使用していましたが、人感センサーの照明に交換したことでこのスイッチは使用しなくなりました。
見た目を良くしようと、このカバープレートを取り付けました。
出っ張りもそれ程でなく、しばらくすると気にならなくなりました。
色は、壁の色より白いので少しですが目立ちます。壁の色に合わせて、別の色にしておけば良かったと反省しています。

1人が参考にしています
2020-12-28
用途:
交換
対象商品:
32627603

古い使わなくなったものの蓋に。お値段モー少し安くしてほしい。

2015-04-08
用途:
不要なコンセントの処置
対象商品:
41048402

簡単に交換完了。