ネジアンギラス バイスプライヤのレビュー
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
2018-11-11
- 用途:
- 機械整備
- 対象商品:
- 35180162
部品を支持するために重宝します.口金部分がしっかりしていますので,ロブテックスの品を導入しています.複数のサイズを揃えることで,部品を適切に保持できるので助かります.強度の問題もあるかと思いますが,もう少し軽量にできると,更に使い易くなると思います.
2017-10-20
- 用途:
- 小機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 35180153
小ネジ外し機能のタテミゾが有る本品を購入しました。
ロックもリリースも確実にできますが、強く把持する為には対象物の径に合わせて調整ネジを何度か微調整する必要があります。
カッターも試してみましたが、よく切れる位置に調整が必要です。
2mmまでのステンレス線は楽勝でした、2.5mmではかなりの力が必要です。
2019-02-09
- 用途:
- 船舶のメンテ
- 対象商品:
- 35180162
ステンレスのM5ナベ頭小ネジを掴んでみましたが、一回で掴むところのギザギザが潰れてしまいました。思ってる以上に素材が柔らかいです。
1人が参考にしています
株式会社関工ファシリティーズ 様2017-01-26
- 用途:
- 物を挟む
- 対象商品:
- 35180162
使い勝手にはまったく問題ありません。ただ、配送された箱はつぶれているしバイスプライヤが入っていた透明のケースは割れているしひどい扱われかたをされたみたいです。
1人が参考にしています
株式会社シミズ・ビルライフケア 様2015-12-22
- 用途:
- ナベネジのネジ山がなくなったときの取外しの時。ナットの保持にボックス代わりに使用。
- 対象商品:
- 35180162
使い心地は十分なレベルと思う。最初は動きが硬いような気がしたが、使ううちにスムーズになった。
皿ネジのネジ山つぶれにも対応できる工具があればいいのですが?
2015-07-15
- 用途:
- 小径パイプの回り止め
- 対象商品:
- 35180162
直径10mmほどの真鍮パイプの回り止めに使いましたが、徐々に締めあげていってカッチリ固定することが
出来ました。工具箱にひとつあると便利な工具です。