ワイドモーターレンチ 薄型軽量のレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイドモーターレンチ 薄型軽量 スーパーツール
スーパーツール
2,498 / 税込 2,748
軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。 【用途】めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ライフ坂口 様2025-06-16
用途:
配管設備工事に使用しています。

薄型のために狭い場所での締め付けには便利です。ただし、薄型のために問題はありませんが、少しのがたつきがあります。

2022-10-03
用途:
トイレの貯水タンク底のナットに使用
対象商品:
35195361

六角部が薄いフランジナットを回そうと、モーターレンチ、パイプレンチとどちらも外れて2面ナメた。
残るは1面、薄くて40くらい広がるレンチはないものかと探し発見。
無事1発で回りました。

2人が参考にしています
2022-01-25
用途:
水道蛇口の交換
対象商品:
35195361

口の広いモーターレンチが欲しくて購入。他のモノより僅かではあるが広く開きます。
車高調のボディ保持にも使えそうです。

1人が参考にしています
日本推進建設株式会社 様2019-02-11
用途:
洗面器下のパッキン取替え
対象商品:
35195361

一般的なモーターレンチでは厚すぎて下のナットをいっしょにまわしてしまい締めることができませんでした。
これは丁度の厚さでした。軽いし、これからの水道補修では頻繁に使用することになると思います。
すごく使いやすい商品です。

1人が参考にしています
2018-04-16
用途:
温泉タンクのメンテナンス
対象商品:
35195361

電極保持器が取り付けられているタンクの口金を外すのに、開き幅80mmのレンチが自宅になかったのでこれを買って使ってみました。口金のナットを無事緩める事ができましたので、満足です。

1人が参考にしています
2018-02-15
用途:
軽くてしっかりしている作りです
対象商品:
35195361

軽くて使いやすいです
また、作りがしっかりしているので私のような素人のDIYにはピッタリ

2018-01-15
用途:
水周り配管増し締め等
対象商品:
35195361

軽量の為、無理な体勢で使用する際作業性が良い製品です。
しかもお手頃価格なので、コストパフォーマンスが良いです。

2018-01-05
用途:
混合栓カートリッジ交換時
対象商品:
35195361

使いやすく
幅広く活躍しそうです。
握りもしっくりいいですよ。

2016-03-14
用途:
配管工事、営繕など
対象商品:
35195361

軽量・薄型でしかも口開きがワイドで重作業にはどうか分かりませんが、通常の作業にはもってこいの工具です。
そのうち2台目を購入して柄を短く詰めて使おうと思っています。

有限会社マルヤス住設機器 様2014-08-20
用途:
衛生機器の大きいナットの締め
対象商品:
35195361

思ったより軽い、ただし、ガタツキが他のモーターレンチより大きいのが弱点。
精度よく口径合わせをされる作業の方にはお勧めしません。

2021-03-04
用途:
70mmのものをを固定するために
対象商品:
35195361

本来はパイプレンチとして使用するものですがDIYで70mmのものを固定するために購入しました。
しっかりと固定できましたがネジの部分なのか?少しぐらつきがあるようでした。使用には差し支えありませんでした。

有限会社ビーンズクリエイト 様2013-04-18
用途:
大径ナットの締め付けに使用
対象商品:
35195361

思いのほかガタが大きく化粧ナット側にキズをつける可能性があるので見えるところを工事するのは気を使います。
口が割りと短いので目いっぱいひらいても届かない場合があったりします。が、
価格を考えたら充分な品物です。

2013-04-09
用途:
配管工事の軽い締め
対象商品:
35195361

レンチの回転部分、口金の左右の遊び(バックラッシュ)が、もう少し小さければ。

2012-10-07
用途:
トルクリミターのトルク値調整
対象商品:
35195361

従来よりトルクリミターのトルク値調整工具を探していたところ、本品を見つけました。
ウォーターポンプフライヤーでは力が入らず、抜けが発生する等作業安全性に欠けるものでしたが、本品は重量も軽く強度もある為、今では安全作業には欠かせないものになっています。