NICO-UFO(ニコUFO)のレビュー
- 用途:
- 巡回警備
マグネットなので車両への設置も何ら問題なく明るさも十分あかるく良かったです
- 用途:
- 夜間の保線業務
- 対象商品:
- 19361737
夜間、道路に工事車両を駐車して作業をする際の、注意喚起用に使用。
マグネットで車のボディーに取付けでき、便利です。
- 用途:
- センサーの通電時に回転するように配線をやり直した。
- 対象商品:
- 35184432
小型、軽量、でマグネット付で非常に使いやすい。青いランプを購入したが20M離れたところからも見やすい。
- 用途:
- 地下鉄線路内での夜間作業
- 対象商品:
- 35184414
想像以上に視認性が高い。また、小型で軽量であるため、持ち運びに便利。まだ、使用期間が短いため、電池の寿命はまだわからない。
- 用途:
- プレジャーボートの航行
- 対象商品:
- 35184432
航海灯の補助灯として使用しています。僚船からも、視認性がいいねと言われます。
設置に関して良いところは、コードレスなところと、船の振動に負けない磁力です。
使い始めたばかりなので、耐久性に関してはわかりません。
- 用途:
- 空港での夜間作業
- 対象商品:
- 35184423
使用勝手はよいがもうひと回りおおきいのが今回くらいの値段であれば大変満足です。
改善点では大手ホームセンターで同じ商品が4500円で販売していたので、価格調査を徹底してもらいたいです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 板金機械への材料セットミスによる加工不良の低減
- 対象商品:
- 35184423
板金機会に 材料クランプへのセットミスによる加工不良を無くす為 材料クランプ部にマイクロスイッチを取り付け 回転灯にて確認できるようにしました
金属材料の為 感電事故等防止の為 乾電池タイプにしました 結果満足です
緑色は 特性上?電池寿命が半分以下になっていますが 改善できませんか
- 用途:
- 屋内工事中の警告灯として使用
- 対象商品:
- 35184414
グローブ色の赤・黄は前から使用していて、今回青色を購入した。
5回ほど電池交換の為にグローブを外したのだが、段々ネジ部からヒビが入り割れてしまった。
赤・黄色のグローブはヒビも入らないが、青色は材質的に弱いのか。
何れにしても、2年経ってはいるが本体が新品同様な為、青色グローブを部品として販売して欲しい。
同じ材質になりますので、強度は変わりはないかと存じますが、交換用のグローブ(http://www.monotaro.com/p/4952/4894/)に替えて頂きまして、また、電球交換の際にヒビの入るようなことがございましたら、その際は、お申しつけ下さいますようお願いします。