セーフティシューズ AZ-51603のレビュー
- 用途:
- 建築作業中
- 対象商品:
- 35243817
24サイズの靴が近くの店ではなかなか見つけられず困っていました。
安全靴なので、しゃがんだ作業時は作業しずらいですが
材料が落ちてきても安心ですので、助かります。
色や形は気に入っています、
ワンサイズ小さくても良かったかも知れません。
- 用途:
- 鉄工場で使用
- 対象商品:
- 35243835
スニーカータイプで軽くて履きやすいです。
テルタックスは2足目ですが、以前はラインがゴールドでしたが、今回の商品はラインの色がマットで、写真の色よりは薄いくすんだ黄緑色でチープに見えるのがちょっと残念。
- 用途:
- プレス加工用に
- 対象商品:
- 35243835
底のクッションが薄い為、少し疲れやすいです。
しかし、甲の高さが他社より低く、フットペダルに入りやすく
作業しやすい。
- 用途:
- 土木現場等、外作業時に履く
- 対象商品:
- 35243801
女性物があったので良かったです。以外に軽量なので履いていて疲れませんもっと23.5㎝サイズ増やして下さい。カタログで欲しいと思っても23.5サイズがなくがっかりしました。
- 用途:
- 軽作業
使用して1ヶ月と経たないうちに、靴底が剥がれ、靴表面もぽろぽろ剥がれてくる状況に。
安かろう悪かろうでした。
デザインや履き心地は問題無いが、肝心の品質が、作業靴と呼べる代物では無い。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 高所作業、農業など作業全般に
- 対象商品:
- 35243862
使用して一週間。
左足靴内部の先芯の境目に大きな皺が出来、
痛くてとても履けなくなりました。
先芯が曲がったかと思うほど大きな皺でした。
前日に直射日光、高湿度の環境で使用しましたが、なんで??
できることなら返品したいです。
ソールが薄いのがとても良く、
デザイン、履き心地になんら不満はなかったので非常に残念。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- タクシードライバーのドライブシューズとして
- 対象商品:
- 35244045
4Eの無いタイプで3Eを初めて購入。靴紐を全て通した状態のまま、靴べらを使用して履くことができます。50年振りに飴ゴム底の靴ですので、濡れタイルの上などスリップを注意します。飴ゴムが踵にまきあがっているので、運転中の踵の保護が出来そうです。安全靴を感じさせないデザインです。耐久性が高いことを願います。
- 用途:
- 樹脂板・鋼材裁断等の作業靴として
- 対象商品:
- 35244054
購入してから1年程経ちますが、作業靴として毎日使用し足場が不安定な場所も歩き続けた為、つま先部のラバーが剥がれてしまいました。安価な部分もあるため、それは否めないと思っております。
ですが、安全靴で22cmという物があまり流通していないため、こちらでお安く買えたのは大変有り難かったです。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 35243984
安いだけあってカッコイイけど底が薄いし底が剥げる横に穴があく!!
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 通常の構内作業
- 対象商品:
- 35244142
購入し見たところゴム底の脇の部分がはがれていた。安価だが粗悪だった
御社に電話した所迅速の対応していただいた。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。