Vベルト LB形オレンジのレビュー

平均満足度 4.77 (266件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
1,598 / 税込 1,758
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。 【用途】農業機械用Vベルト
266件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-19
用途:
機械メンテナンス部品

草刈機のベルトに使用させて頂きました。
やはり信頼しているオレンジベルトは最強です。
モノタロウさんは商品到着が早くとても助かります。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
コンバインの駆動ベルト

メーカー指定の形式だったので ピッタリ合いました。交換後は滑りもなくなり問題なく作業できております。
古いコンバインだけが LBの長いサイズを使用しているため どこもストックしていないことと この時期 コンバインの故障などがおおくなり 欠品していて入手できなかったのですが モノタロウさんで取り扱ってくれていて助かりました

2025-08-14
用途:
コンバインのベルト交換

コンバインにはオレンジ一択です スタンダートなんか使ったら10分でベルト切れます レッドでも持ちませんでしたので コンバインには オレンジです
オレンジならベルトを滑らせない限り問題ないです
特に負荷を掛けて高速で刈り取りする方は絶対このベルトです。

5人が参考にしています
堀口ボーリング 様2025-11-26
用途:
クローラ運搬車のテンション
対象商品:
35215573

いつも安定した品質で安心して使えます。これからも品質を落とさず販売を継続して下さい。

2025-09-28
用途:
コンバイン

コンバインにはワンランク上のAGXが適当な場合が多々あります
各社各機で指定を確認する必要があります
小面積や一時しのぎに、あるいは負荷の軽い箇所(カッタ・排出等)に使用することもありますが、取説を見て注意深い検討が必要です

川島建築 様2025-11-21
用途:
カルイ粉砕機とエンジンの接続

このベルトは丈夫な造りで強いのだが乱暴な使い方で時々切断させてしまう。
ベルトとしては高価格でクーポンや割引で助かっています。

2025-06-28
用途:
草刈機のベルトに買いました。
対象商品:
35215686

トラクター用草刈り機のベルトに買いました。本当はBでしたが長持ちする様にLBを買いました・今の所ベストな使い様です。

1人が参考にしています
2025-10-21
用途:
機械のメンテナンス

品質には全く問題が無く、安心して使用でき満足しています。
今後もメンテナンス時には利用させていただきます。

2025-10-13
用途:
農業用耕運機
対象商品:
35215485

ベルトが滑り出したので交換しました。同じものを注文したのでしばらくは大丈夫と思います。三ツ星ベルトですので期待しています。

2025-08-30
用途:
vベルト交換時

ハイガーの草刈り機、HG-CK165Bの交換用として購入。
純正より安く、丈夫でまったく問題なく使用できる。
リピートします。

2026-02-07
用途:
除雪機のメンテナンスに使用
対象商品:
35215485

問題なく使えます。耐久性についてはわかりませんが、これから確認します

西村設備 様2025-08-29
用途:
コンバインベルト交換
対象商品:
39299592

ベルトもロングタイプになると、店頭販売している店を見つけるのに困難です。大変助かりました。使用感も良好でした。

2026-01-19
用途:
除雪機のベルト

ホームセンターでは売っていないサイズがお安く手に入りました。
ベルト鳴きなど問題なしです。

2025-09-20
用途:
稲刈り用コンバインに使用しましす

購入する場合、品質や価格が一番の決め手ですね。
この点、両方とも満足です。

2025-08-17
用途:
農機具の回転用ベルト

農業機械用として生産されているので、過酷な作業に耐えうるため安心して使用しています。

2025-10-01
用途:
ラビットモアARM980乗用草刈機の刃を駆動用に使用してみた

親父がイセキ東北からラビットモアARM980乗用草刈機を新車で購入して15年ぐらい経つと思います。
アワーメーターも740時間を超え草刈をしていたらベルトテンショナーから異音が発生したので見てみるとベルトが切れる寸前でした。
乗用草刈機には刃を駆動するベルトはLB-78(SG1000)と記載されてました。
いろいろ検索していたらモノタロウサイトVベルトLB形の中で特に農業機械用に適しています。
当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
と説明されていたのを見つけ,これだ!と思い購入してみました。
実際に使用してみて負荷が掛かった状態でも切れるような事はありませんでした。
ちなみにSG1000とは
重負荷の動力伝達に使用されるVベルトの一種
らしいのです。

2025-06-06
用途:
除雪機用のvベルト
対象商品:
35215467

いつもだと農協で購入するのですが、単価が安く同じ商品なので安心。
冬に活躍すること間違いなしです。

西村設備 様2025-08-13
用途:
農機具メンテナンスのため。
対象商品:
35215591

使用感は、良好です。可もなく不可もなく良い商品でした。

佐藤電気工事 様2025-02-09
用途:
HS55のオーガベルト

ホンダの除雪機HS55のオーガベルトに使っています
ホームセンターには普通のLBベルトしかないので
いつもモノタロウで購入しています

2024-09-30
用途:
農機 籾摺り機
対象商品:
35215713

スペア様に用意したんですが、籾摺り中に当該ベルトが伸びてしまい、直ぐに必要になりました。
発注からの納入まで短期間で対応頂けたので助かりました。

1人が参考にしています