回転式両面表示板のレビュー

平均満足度 4.12 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
回転式両面表示板 ユニット
ユニット
379 / 税込 417
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-08
用途:
水道栓の開閉確認

栓の開閉状態がとても確認しやすくなり良かったです。

2023-02-07
用途:
窒素ボンベのバルブなどの開閉表示
対象商品:
35369792

サイズが他の表示板に較べて小さくて邪魔にならず良かった。ボタンで表示がロックされる点も良くできている。
主な材質はABS樹脂で100℃以上になる箇所には使えないので、耐熱性のある樹脂か金属でできた同様の表示板があったらよいと思う。

株式会社オプトテクノ 様2023-01-24
用途:
窒素タンクの配管周りのバルブ開閉表示として
対象商品:
35369756

窒素のCE(Cold Evaporator)周りにある様々なバルブの開閉表示用に使っています。
他社でも使っているらしく、窒素の充填作業員の方々も開閉表示の変更方法を既に知っていました。開閉表示の変更も簡単で、表示も見易いので、とても満足しています。

玉野化成株式会社 様2022-09-23
用途:
設備停止時の表示
対象商品:
35369731

シンプルで大きさもちょうどよい。
まだ、枚数は足りないので購入します・

2022-05-17
用途:
バルブの開閉表示
対象商品:
35369747

使い勝手は良いが屋外ではリングを通している部材が数年で破損して使えなくなってしまう。屋内使用の場合は問題なし。

2021-05-24
用途:
ハンドバルブの開閉状態表示
対象商品:
35369783

開閉の表示が色と文字で表現され、どちらの状態かが分かりやすい。
反転動作が片手でも出来て、操作性が良い。
価格があと20%くらい安いと良い。

株式会社三ツワフロンテック 様2020-12-10
用途:
弊社が行う配管施工作業の際に使用(バルブにかける)
対象商品:
35369765

使用・外観上全く問題ないですが、バリのようなものが残っている製品がありました。

2020-10-19
用途:
実験用
対象商品:
35369731

実験タンクに使用しております。次回も購入したいとおもいます。

2019-12-07
用途:
機械の操作
対象商品:
35369747

弁操作の確認のために使用。使いやすく、切り換えもワンタッチで思った通りでのものでした。

2019-08-06
用途:
バルブ開閉作業時
対象商品:
35369792

ふだ操作が簡単かつ見やすく現場として重宝しています。

2018-10-17
用途:
事務所から離れた個所のバルブ開閉状況の確認・閉め忘れ防止
対象商品:
35369731

ロック機構付きで勢い余って反対の表示になることもなく使い勝手は良いです。ボールチェーンが付属だと嬉しいです

2018-10-19
用途:
バルブ開閉確認
対象商品:
35369774

ワンタッチで開閉切替が可能で効率良いが、もう少し安くなれば?

2016-07-22
用途:
点検時、バルブ等の表示に使用。
対象商品:
35369731

・実際に使う場合、別に針金、フック等を併用しないと使えない為、簡単なセット品が付いてくると良いと思います。

2014-11-14
用途:
バルブの開閉確認 示唆呼吸の意味で
対象商品:
35369756

以前はスライド式を使用していましたが、札の取り付け方によっては勝手にスライドしてしまって、使い物にならず利用してませんでした。
しかし、今回ロック式に巡り合えて、バルブ操作の度に開閉を活用してます。これによって誤開閉のヒューマンエラーが防げると思います。
色的にも目立つので役所の立入検査の評価、印象も良いかと思います。
今月、行政の立入検査があります。   楽しみです。
古くなったら、リピートします。

1人が参考にしています
2015-01-28
用途:
バルブ開閉時
対象商品:
35369792

片手で開閉表示切替が可能

2014-12-24
用途:
バルブ
対象商品:
35369765

普通です 今後も継続使用します