遮音シート 940SSのレビュー

平均満足度 4.33 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)
5,398 / 税込 5,938
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-14
用途:
換気口の騒音対策
対象商品:
35445776

本商品は10cm程度だと自立性もあるので、部屋の吸気口内の遮音壁として使ってみたら効果大だった。吸気口全部をふさがないよう、断面積3割ほどを互い違い3枚設置。(排気口は加工すると違法らしいので注意)

2人が参考にしています
アトリエ 様2023-06-14
用途:
木工作業室の防音用
対象商品:
35445776

木工作業室の騒音は結構ものなので集塵機やルーター・テーブルソーの遮音に使いました。
吸音材との併用なので遮音シートだけの効果は把握して居ません。

2021-12-28
用途:
室内の防音
対象商品:
35445776

少し臭いですが、いろんなところに使えるの、助かります

1人が参考にしています
株式会社 王道ホーム 様2021-11-06
用途:
遮音効果に期待して間仕切りに使用
対象商品:
35445776

配送の見込みがよめるので作業順の段取りに助かります。

3人が参考にしています
2021-07-01
用途:
床下の防音
対象商品:
35445776

古いマンションの施工であったが、以前は頻繁にあった下層からのクレームが無くなった。

3人が参考にしています
2021-05-17
用途:
防音
対象商品:
35445776

思っていたより良い製品でした。加工もしやすく施工に時短もできました。満足してます。

1人が参考にしています
2020-11-12
用途:
リスニングルーム用
対象商品:
35445776

20年前に造った防音室のメンテナンスに使用
使い勝手が良いシートで作業も無事に終えることができました。

2人が参考にしています
2019-07-29
用途:
床の遮音
対象商品:
35445776

こんにちは。カッターナイフで簡単に切断できるので加工しやすいです。
1ロールあたり19kgは非力な人には重いです。

1人が参考にしています
2019-09-02
用途:
自宅の改装時にDIY施工
対象商品:
35445776

畳敷きからフローリングに改装する際に、廊下との高さ調整にちょうどこの遮音シートの厚みがマッチしたので選択。
巻き癖が気になったが、自重があるので敷いていくと両端に若干の癖が残る程度。切り欠きははさみで簡単に切れるので施工性が良い。遮音性能は施工前後で比較が出来ないため何とも言えないが、畳敷きの時と比べて遮音性が落ちたとは感じないので、畳からフローリングと厚みが半分以下になった事を考えるとそれなりの遮音はしているのではないかと思う。

4人が参考にしています
2018-12-03
用途:
自宅の1階と2階の遮音
対象商品:
35445776

息子の部屋が私の寝室のすぐ上に有る為、彼が夜中に友達とチャットしている声や
いびきがハッキリと聞こえていたので、このシートを息子の部屋全面に敷いてみました。
チャットの声は若干は聞こえますが、何を話しているかまでは全く解らない様になりましたし、いびきは聞こえなくなりましたので、安眠出来る様になりました(笑)もっと早く買っておけば良かったです。

10人が参考にしています
2018-07-22
用途:
絵画,彫刻&ミュージック創作時
対象商品:
35445776

かなり質の良い遮音シートで., 非常に喜んでいます.

2人が参考にしています
2017-01-01
用途:
トイレの防音など
対象商品:
35445776

「やや不満」から「やや満足」に評価を修正します。
(モノタロウさん、投稿内容を投稿者が後から修正できるようにしてもらいたいと思いますが・・)
臭いが強く、やや不満としましたが、パネルに仕立てたところ臭いも気にならず遮音性も実用レベルになしましたのでご参考までに追記します。
臭いは黒い塩ビ面から強く出ますが、不織布の張られた印刷面からはあまり臭いが出ません。そこで吸音ウールの厚み50mmの木枠を作りウールを充填して、この遮音シートを不織布面(印刷面)を表にして、木枠両面に貼ったパネルに仕立てました。
木枠に、木工用ボンド(酢酸ビニル樹脂)でシートを接着しウールを密閉します(*ボンドで密閉する、ここがポイントです)。次にタッカーで接着固定を補強します。この時、タッカーのパンチが強いとステープルのエッジでシートが切れることがあるのでパンチが強ければ薄い紙を1枚かませて打ち込むと良いでしょう。
吸音ウールの両面をこの遮音シートで密閉したパネルにすると防音・遮音効果が実感できます(遮音シート単体やウール単体では大した防音効果が得られません)。それでも音が気になるならこのパネルを2枚重ね、3枚重ねの壁にすると良いでしょう。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-09-11
用途:
防音作業
対象商品:
35445776

物自体は重いですが、裁断もハサミで簡単に切れます。
次、また使うことがあるなら買います!

2017-02-10
用途:
2F床遮音工事
対象商品:
35445776

少しだが遮音効果があった。薄くて施工しやすかった。

M&Sソリューションカンパニー 様2018-02-16
用途:
防音工事で外窓の遮音対策として雨戸代わりに使う。
対象商品:
35445776

効果はあるが重量が重いので取り扱いが年寄りにはきつい。

1人が参考にしています
2016-10-04
用途:
車の遮音材として使用
対象商品:
35445776

本田フィットに使用、ノーマルでは高速で非常にうるさく遮音材、防音材、吸音材等安い車にはまともに使われていない為、施工しました、高速は未だ走っていませんが、かなりの効果が期待出来そうです。過去のも他の車種で試したので実績はあります、暫く塩ビの匂いが気になりますが2~3週間すれば匂いは消えます、コスパ最高です。

4人が参考にしています
2020-06-23
用途:
発電機防音ボックス製作
対象商品:
35445776

第一印象は「重い」。鉛やオトナシートよりマシだろうと言われれば納得ですが、10mも要らない用途もあるので、個人用に5m程度で売って頂けるとありがたいです。モノタロウオリジナルで4~5mの物があればそっちを買ってました。

1人が参考にしています
2016-05-04
用途:
部屋の防音
対象商品:
35445776

使いやすく、防音効果がありました。

1人が参考にしています
2020-10-09
用途:
車両の防音
対象商品:
35445776

すぐに千切れる 側面をタッカー仮止めでも自重で切れる

4人が参考にしています
2019-02-21
用途:
防音室の施工
対象商品:
35445776

エアのタッカーで仮止めしようとしたが貫通するので使えなかった。

1人が参考にしています