カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50のレビュー
- 用途:
- カワサキのバイクに純正オイル使用
- 対象商品:
- 35446634
カワサキのバイクに乗っております。カワサキ純正のオイルですので安心して使用できます。
価格も私の知る限り最安で購入出来ました。
次回も利用させていただきます。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 71243568
配送時か最初からか分かりませんが、20Lペール缶が3箇所へこんでいました。大変残念です。
対策をとっていただけるとありがたいです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 35446634
もうすぐ夏も終わりですが、熱対策と、シフトのショックの軽減を狙ってのオイル交換です。
初めての100%合成油ですが、水温の上がりは少し遅いように感じられます。シフトは、良く分かりません。
しかし、何処よりも値段が安いですし、カワサキの推奨オイルですので、また、春になったら入れてみようと思います。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 35446634
ninja1000での使用です。
以前ninja250で使用した際好感触だったねで再び使用してみました。
ギアの入り具合、耐久性ともに申し分なしです。
- 用途:
- 250ccバイクの整備
- 対象商品:
- 35446634
Kawasakiの78年製250バイクのオイル交換時にを試してみました。
さすが純正。いい感じです。悪い要素は無いと思います。
- 用途:
- バイクのエンジンオイルとして
- 対象商品:
- 35446634
10-50と言う番手なので、暖まるまでは相応の硬さを感じると思います。
暖まれば問題ないので走り始めはゆっくりとすれば良いと思います。
使用エンジンが空冷ですので、暑くなるこれからの季節にと思い今回使用しました。
- 用途:
- オートバイのエンジンオイル
- 対象商品:
- 35446634
カワサキのオートバイ純正オイルなので安心して使用できます。
排気量が大きく熱量が多いのと、ツーリングに使用するので
冴速でなくて冴強にしました。ミッションが入りやすくなり
良かったです。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 23774302
今から十数年前までは他の某仏産オイルばかりを使用していたが諸般の事情でこれを使い出して大正解、オーバークオリティだか原付バイクにも少しブレンドすると違いが体感出来る
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 23774302
前はパワーロスの低減を期待して冴速を使用してたが、冴強にしても違いが判らなかった。
それに40→50と硬くなったのに燃費も変わらないので冴強でも十分かと。
- 用途:
- カワサキ車の中型車に使用!
- 対象商品:
- 35446634
カラーもカワサキカラーでファンには好評です!
冴強は中型車に使用しておりますが、特に問題は起こっておりません。
大型車には冴速を使用中です!
- 用途:
- バイクのエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 35446634
カワサキカラーのライムグリーンが、ファンにはたまらないですね!
性能的にも文句無しで、ギアの入りもスムーズです。
固めの粘度ですが、夏場の過酷な状況では安心感があります。
高性能なエンジンオイルがこの価格で手に入るのも嬉しいので、継続して定期的に交換したいです。
- 用途:
- カワサキZRX1200ダエグ
- 対象商品:
- 35446634
少し高いオイルですが 夏場に向けて奮発しました 300K時点で エンジン音が静かになりました ギヤの入りも静かです 後は耐久性ですが 短いようなら またPower1 4Tに戻します