デルタゴンビット振動用SGのレビュー

平均満足度 4.22 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ
ミヤナガ
619 / 税込 681
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。 【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-27
用途:
コンビスの打込み
対象商品:
35494024

スムースに開けられ不満は無い。!!!!!!!!!!

2022-08-22
用途:
穴あけ
対象商品:
35494252

簡単に綺麗に穴をあけることができました。
良いドリルビットです。

2021-09-08
用途:
コンクリート外壁へのパーツ取り付け穴開けに使用
対象商品:
35494173

振動ドリルに取り付けて使っています。 穴の開く速度はハンマードリルに比べると遅くて時間はかかるのですが、代わりに真円で加工面も綺麗な穴が開きます。 ですので精度が求められる様な用途には向いていると思います。 穴開けの位置決めには堅木の板にドリル径+0.5mmの穴を開けておいて、それをガイドにしています。 この3枚刃のデルタコンビットは暴れも少なくてお気に入りです。

2021-05-20
用途:
アンカーを打つためコンクリートに穴あけ
対象商品:
35494286

宅配ボックスのアンカーを打つため、タイルにはダイヤモンドコアドリルで穴をあけその下のコンクリートにはこれで穴あけ。振動ドリルを時々上下させ、削り粉を排出させながら使用すると、快適に穴あけができた。他の物の使用経験はないが、全く問題なく良好な物でした。

2021-05-15
用途:
車庫の修理に
対象商品:
35494347

車庫の修理に使いました。
元から有るコンクリートの床にアンカーボルトを
付ける為に使用しました。
問題なく使えました。

2020-03-06
用途:
コンクリートに穴あけ
対象商品:
35494286

値段の割に、よく切れている・丁度良い太さでした。OK

1人が参考にしています
2018-12-28
用途:
フィッシャープラグ打ち込み
対象商品:
35494146

ドリルとしての性能は極限まで使い倒す訳ではないので評価しかねるが十分に目的は果たせました。
ドリルケース内で他のキリと混ざるのでサイズがはっきり確認できる刻印は欲しい

1人が参考にしています
2016-11-16
用途:
コンクリート下穴開け
対象商品:
35494006

今までで使用した小径振動用ドリル刃ではミヤナガは
最高に長持ちで、良く出来た製品だと思います。刃先の形状が良い!
私はリピート間違い無しです。

2019-04-29
用途:
コンクリート壁穴あけ
対象商品:
35494304

13mmを購入。
耐久性が高いからということで購入しましたが、なんと一撃で、穴も開けきらず、先端が取れてしまいました。
不良品です。
その後、モノタロウブランドのドリルビットに交換して同じ箇所を開口しました。

1人が参考にしています