スタイロフォームIBのレビュー
- 用途:
- 断熱材
- 対象商品:
- 35478721
倉庫に事務所を増設、日曜日大工で頑張りたいと思います。
物が大きいので、自分で買いにいくとかさばるので、注文させて頂きました。
送料無料は、嬉しいです。
- 用途:
- エコカー製作のフレーム製作に使用
- 対象商品:
- 35478721
モノタロウに注文すると、一般の量販店購入するより価格も安く、配送無料で大変便利で利用しています。又 注文から配送までの時間が短いので、使用したいときに使用できる利点がある。今後も注文します。
- 用途:
- 省エネカー製作 ボディ製作に使用
- 対象商品:
- 35478721
毎回、モノタロウに注文しています。商品の到着も早く、7,000円以上購入すると、今月中は、金額にかかわらず送料が無料なので大変便利です。今回の商品は2度目の購入ですが、
モノタロウが一番安く早く到着するので再度購入しました。
- 用途:
- DIYで断熱性の高い内窓を作成した
- 対象商品:
- 35478703
省エネ住宅を目指してスタイロフォーム製の内窓を作成しました。
10枚購入しましたが、3枚は縦方向に15mm湾曲していて、2枚は横方向に5mm湾曲していました。
単なる断熱材として壁や床に入れるのではなく引き戸本体として使うので、湾曲していると前後の2枚が干渉して動かないので困りました。
スタイロフォームの品質として多少のソリを許容しているのであれば、今回のように使う場合は平面度を確認しなければならないのでネット購入は難しいですね。
- 用途:
- 大型造形物の作成
- 対象商品:
- 35478721
3×6版の大きさに関わらずそのまま全部が収まるダンボール箱で梱包されておりました。開けてみると、工場からおろしたての角が立ったガリガリの質感の製品でした。タイムリーに安価に好状態の製品を入手出来、感謝しております。10ミリのラインナップがあればなお良かったです。
- 用途:
- 壁の断熱材に
- 対象商品:
- 35478685
梱包はとても丁寧にされていたのですが、配送の方が乱雑に扱われたようで、ダンボールの真ん中に斜めに折れ線が入り、その折れ線がスタイロにくっきりと傷として入っていました。。。
もう少し丁寧に扱ってもらえたらいいなぁ~なので、やや満足で…
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 布を張りキャンバスとして使用
- 対象商品:
- 35478685
このサイズをホームセンターで購入したとしても、軽トラでも持ってない限り運べませんが、送料込みでホームセンターより安いので本当に助かりました。ありがとうございます
また利用したいと思います
- 用途:
- リフォームの断熱材として
- 対象商品:
- 35478685
必要な数量だけ欲しいので、これからは、一枚単位で購入出来るようにして欲しい。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
- 用途:
- 屋根裏部屋の断熱
- 対象商品:
- 35478712
カッターで加工ができるのとかるいので作業効率がよく、女子ひとりでもなんとか作業できました。青色なのも木の色に合わなくてどうかと思いましたが設置場所が、暗い場所なのが少し明るくなるきがしてよかったと思います。