OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴムのレビュー

平均満足度 4.09 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム マスオカ
マスオカ
36 / 税込 40
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。 【用途】パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-30
用途:
バイクのエンジンカバーに
対象商品:
35495957

安かったのでテストで使用中ですが今のところ問題ないです。

1人が参考にしています
K‘s商会 様2020-11-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35495923

チャンバーのシールに使用しました。純正よりもはるかに安くて助かりました。

BONSAI MOTORCYCLE 様2017-12-08
用途:
オートバイのパーツ交換
対象商品:
35495896

単品で購入できるのでいつも利用しています。メール便が利用できると更に良い。

2018-10-16
用途:
2.5KVA発電機マフラーとの干渉部に取り付け
対象商品:
35495896

2本使用して1本はマフラーの熱に耐えている。がもう1本は熱に加え1点で集中荷重がかかってたせいか切れてしまった。ちょっと残念ですが満足しています。

2017-12-25
用途:
バイクマフラーのジョイントに使用
対象商品:
35495914

2サイクルバイクRZ250のチャンバーの取り付けジョイントの排気漏れ防止パッキンとして使用しました。シリコンは耐熱性がありNBR製ゴムリングのようにパキパキになりません。

1人が参考にしています
2014-04-23
用途:
止め栓用
対象商品:
35495941

標準品が傷んだので購入しました。
サイズはわかっていたので、ぴったり合いました。
価格も満足です。

2017-09-12
用途:
機械メンテ

欲しい内径はあるけど線径2.4が無い、Oリングは欲しいサイズがあったためしがない、ここで探すだけ無駄だと悟った。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

運動用、固定用でそれぞれ線径の規格がございます(呼び径によっても異なります)。
運動用の呼び径10等で線径2.4mmがございますので、そちらもご確認いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

2016-11-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35495923

色サイズは、良いが、厚みが3ミリなので、はまりませんでした。厚み2ミリが欲しいです。

1人が参考にしています
2015-03-12
用途:
携行缶に
対象商品:
35495957

大自工業(Meltec)の携行缶にG-50がピッタリでした。純正品は長持ちせずひび割れて漏れてくる。
耐ガソリン性もさることながら、蓋を強く締める際の物理的な負荷にも耐え、柔軟に性能を発揮してくれる。
携行缶が空のときは蓋をゆるめてOリングに負荷をかけないようにし、柔軟性を持たせると長持ちするよ。
昨今、携行缶の安全性が問われているのに耐久性のない純正の補修用Oリングを割高に買わせる側に憤りを感じていた。
ありがとうモノタロウ。

3人が参考にしています
カスタムバイクショップ ストレイジ 様2015-06-09
用途:
オートバイ修理
対象商品:
35495896

問題ありません。

2014-04-01
用途:
流体のシール目的ではなく木工工作のクッション部品として使用。
対象商品:
35495914

当初は材質NBRを使用しましたが、約1年経過で亀裂劣化しました。シリコーンゴムに変更してからは亀裂劣化はなく半永久的に使用できると期待しています。(劣化原因は大気中のオゾンによるものでシリコーンゴムは耐オゾン性良好)