ミニエアーコンプレッサーのレビュー

平均満足度 2.93 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
12,980 / 税込 14,278
オイルレス方式・タンク付 【用途】タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-07
用途:
スクーター、自転車のタイヤ交換、空気入れ

コンパクトサイズで、収納、持ち運びに便利で使い易くて気に入ってます。

5人が参考にしています
有限会社 フィンテック 様2024-07-09
用途:
パンク修理
対象商品:
35503973

本当にすぐエアー漏れ、タンクに溜まらない、絶対に買わない方が良いです。メーカーもどの頻度のテストをしているか疑問に思う。

11人が参考にしています
2022-09-14
用途:
※ご注意※ この製品は12V専用です
対象商品:
35503973

「エアコンプレッサー 100V」で検索をかけたのですが検索結果の上位にこの製品がきており100V使用可能だと思い購入しました。
他のレビューを見ると、私が今書いてるのと同じような内容の物があり急いで確認してみると12Vでの使用のみでした。
出荷後でしたので返品送料がかかってしまいました。
紛らわしいのでご注意を!

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。

2022-12-02
用途:
タイヤエア補充、充填
対象商品:
35503973

電源ですが車の12Vバッテリーで使用する場合、エンジンかけていないとバッテリーあがります
又使用中本体高温になります火傷等注意が必要です

7人が参考にしています
グッドライフ。 様2022-11-04
用途:
エアーを使用したかった
対象商品:
35503973

こちらの商品は車のバッテリーに繋いで使用するタイプになります。 DC12で車の中でつなぐタイプではないので注意が必要です。 また通常の室内電源も使えません。 バッテリーにプラスマイナスを繋ぐタイプですのでお間違いないようにご購入ください。 私は間違えて購入した為、返品しました。 返品発送も購入代金の1割くらいは元払いでかかりましたがキャンセルができないので仕方ないと思います。

5人が参考にしています
キョウバン工業株式会社 様2020-04-01
用途:
使用していません
対象商品:
35503973

100Vで使用するつもりで買いました、100Vで使用できる方法が有るなら教えて頂きたい。

42人が参考にしています
2019-02-12
用途:
車のタイヤメンテ
対象商品:
35503973

昔は手動ポンプで入れていたので驚くほど楽です。
作動音は思ったほど大きくないです。
レビューを参考に電源コードを改良する予定です。
ブレーキオイルチェンジャーにも使っています。

13人が参考にしています
2021-10-26
用途:
車のタイヤにエア充填
対象商品:
35503973

0.2kほど足すだけですぐにエアがなくなるので、チャリの空気入れ使った方が早いです。
しかも爆音なので住宅街では相当気を使います。
予備タンク(20L)を満タンにするだけで20分もかかるので話になりません。
これは完全にホビー用と割り切った方が良いです。
あとは車載しておいてパンクした時の応急用が精々です。

7人が参考にしています
株式会社電気工営 様2020-05-07
用途:
空気入れ等

送電して途中で止まった。3キロ前後原因を調べたら電源接続のハンダが取れていた。ハンダをつけ直し使用した。接触不良で熱は持ってる、出荷前に確認してもらいたい。

16人が参考にしています
2017-09-21
用途:
ボートのエアー駆動装置の圧空源に使用
対象商品:
35503973

十分満足しています。静かで振動も少ない。昇圧時間も短く、ボート内での使用には満足しています。

5人が参考にしています
2019-02-09
用途:
コンプレッサー予備タンクに取り付け
対象商品:
35503973

予備タンクと同時に実施すると
無理かも熱が出て来ます。

3人が参考にしています
中津川ハムクラブ 様2015-06-28
用途:
タイヤの空気圧調整、エアー作業など。
対象商品:
35503973

12ボルト仕様なので車から直接電源が散れ使用でき非常に使いやすい。又大きさも小さくて持ち運びしやすい。

6人が参考にしています
2018-11-29
用途:
圧力上昇まで非力で時間がかかる
対象商品:
35503973

せいぜい車のタイヤにゆっくり使用する範囲の能力です。8㌔圧に期待して購入しましたがそこまで圧力を作るまで相当に時間がかかり、しかもヘッドが焼けるように熱くなります。音も大きく壊れそうな感じがして余裕が感じられません。
間違ってもホビー使用であり、工具の連続使用に耐えるものではありません。

8人が参考にしています
2018-09-13
用途:
整備作業
対象商品:
35503973

使用した感想 音はうるさいです
コ-ド及びコンプレッサ部熱くなります
車両の搭載バッテリ-から接続時はエンジンかけていないバッテリ-上がります

4人が参考にしています
マリーン・システム・サービス 様2014-07-25
用途:
複数のダクト開閉用シリンダーにエアーを送り開閉確認するために使用する。
対象商品:
35503973

1. 圧力、移動性、価格、問題なし。
2. 実側で 18 A 流れたため電線の発熱がすごい。
3. 私は、連続使用するため、耐熱ケーブルのワンサイズ上の電線に交換しました。
4. 容量のないコネクターを取り付けたら火災を起こし消滅しましたのでバッテリー直結にする必要あり。
5. 特にモーターからタンク入口 (取っ手付近)の発熱がすごいので素手での取り扱いは要注意です。

34人が参考にしています