トーチ・キャップ ショート用のレビュー
2025-01-21
- 用途:
- ティグトーチのキャップ
メーカー品は高いイメージがあり購入をためらっていました モノタロウさんの品は遜色ない品です非常にいいと思いますよ
2024-07-16
- 用途:
- TIG熔接
- 対象商品:
- 35513791
「パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。」との説明を鵜呑みにして購入。結果、取り付け部のネジ径が小さく(約9.5mm)ピッチも細かく(1.0mm)で使用できませんでした。
当方のPanasonicのトーチのキャップはネジ径→10mm、ピッチは→1.25mmでした。
取付部の詳細図面を商品説明に記載していただけると親切かと思います。
今後の改善に期待して星1です。
2019-03-21
- 用途:
- 溶接作業
- 対象商品:
- 65884148
他の人のレビューが良く、非常に安かったので購入してみたが
ネジ先端から樹脂の止まりまでの距離が純正よりも1ミリほど短かったためコレットが閉まりきらず電極が固定できなかった。
旋盤で削って使用可能となったがもう少し余裕をみて製造したほうがいいと思った。
安いので改善を検討してください。
使用トーチはパナソニックYT-30TSW2
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
2019-07-13
- 用途:
- TIG溶接
- 対象商品:
- 65884148
狭いところの溶接、短くなった電極に使用、小さいパーツなのでキャップが滑りやすいので手袋を脱いで素手で調整必要、改良の余地あります。
2013-07-10
- 用途:
- エキマニ作成
- 対象商品:
- 35513791
PANATIGに使用しましたが純正品と代わることなく使用できます。
でも5個もいらないです。ばら売りして欲しい。
1人が参考にしています
高伸工業 様2013-05-30
- 用途:
- TIGトーチの使う
- 対象商品:
- 35513791
ネジ先が長いのでしょうか?(内部の突き当り部も、)
いつまで入れても締まりませんね。 締めていて、いつまでも硬い感じもします。
2012-12-23
- 用途:
- 日常の仕事
- 対象商品:
- 35513791
中間用と一緒に購入。型が古く使用中のものとはネジ部分の大きさ(大きい)当然パッキンの位置も違い使用不可。現物を良く確認すべきだったがダイヘン共用(当然使用できるとの思い込み)だけで購入してしまったのが大失敗でした。
2人が参考にしています