ポリリューブ1000のレビュー

平均満足度 4.50 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)
1,598 / 税込 1,758
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-05
用途:
自転車のメンテナンス用
対象商品:
35524151

晴雨不問で青空保管の自転車用に買いました。つけやすい。耐久性あると思います。付けてから2週間経過したけど、そのまま付いてます。

2023-12-28
用途:
自転車整備用
対象商品:
35524151

ウレアベースのグリースなので、潤滑保護性能に期待が持てます。

2022-03-10
用途:
自転車のメンテ
対象商品:
35524151

グリスの色が緑で独特!
なので、後々、オーバーホールした時などに、このグリスを使用していたことがわかりやすい。
ハブ、ヘッド、BBに使用しています。
ガチなレース用途とかだともっとシビアかもしれませんが、私のような趣味レベルのユーザーには、充分な性能と感じています。
113gのチューブで、1本目を使い切るのに、7年かかりました。
その間に、15台以上のチャリを組み上げ、メンテにも使用しているので、コスパは非常に素晴らしいといえるでしょう。

2人が参考にしています
2020-08-26
用途:
自転車整備
対象商品:
35524151

まあ、性能的には可もなく不可もなく、、、というか、グリスの性能なんぞ普通に使う分には違いが分かりません。色が強烈な緑色なので、ちょっと面食らいますが、だからと言って特に問題もありません。

1人が参考にしています
2020-05-13
用途:
自転車の各所メンテナンスに
対象商品:
35524151

ヘッドのベアリングにもホイール(未だにカップ&コーンのBB使用)にもそれ以外にいろんな場所に多用しています。チューブ入りで使いやすい。自転車ではデュラグリスが有名ですが品質的にどの程度違いがあるか良く分かりません。デュラが透き通ってますがこちらは不透明モスグリーン。見た目が悪い分、品質的にいいのでは、と思い込んでいます。

2020-07-07
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
35524151

チューブ入りなので使いやすい。
万能グリスとして使えるので重宝します。

2020-03-07
用途:
自転車のBB交換時
対象商品:
35524151

シマノのグリスより安価で、チューブ式のため取り扱いも容易でした

2019-11-26
用途:
自転車のハブベアリングに
対象商品:
35524151

ミニベロのハブベアリングのグリスとして使いました。安くて高性能。

2018-09-20
用途:
自転車整備
対象商品:
35524151

今までホームセンターなどで売っている万能グリースを使用していましたが、明らかにこちらの製品の方が調子良さげです。パッケージもカッコいい!

2018-04-25
用途:
自転車の軸周り
対象商品:
35524151

使い易いですがかなり粘度低いです。
格安自転車等に使われているコンポではハミ出しがかなり多く雨水からの保護はあまり期待出来ない気がします。
メンテ頻度の高い人には作業性良く拭き取りもし易いので良いと思います。
メンテ頻度が少ない人には粘度の高いデュラグリスの方が向いてる気がします。

2017-07-12
用途:
自転車
対象商品:
35524151

なかなか良いグリスに巡り合えず こちらを試し購入 意外や意外安くて良い感じのグリスです。シマノのデュラグリスよりお薦めです。

2016-08-09
用途:
自転車のメンテナンス用。
対象商品:
35524151

以前から使っている消耗品の補充で購入しました。商品自体はいつもどおり。価格と配送料無料金額で選びました。

2016-08-05
用途:
工作機械の摩擦部分に使用。;
対象商品:
35524151

ポリリューブの成分は耐水、耐熱、耐摩耗性に加え、硬化しにくいと聞いていますので工作機械の摩擦部分の普段は手の届かない部分に使用、程よい粘度で期待に応えてくれると思います。

2015-04-01
用途:
自転車整備
対象商品:
35524151

自転車の回転部に使用。ネジ部など固着防止、錆止めにはエーゼットの万能グリスと使い分け。量も多く、コストパフォーマンスは良好。レースなど短時間の極限使用でなければ十分な品質と思う。

2015-04-21
用途:
ハブのメンテ用
対象商品:
35524151

シマノデュラグリスより低粘度ではあるが確かに作業はしやすいだろう。ハブのフリー音は少々大きくなったようだ。とりあえず、チタングリスと混ぜて使用してみているが、音は格段に小さくなった。やはりシマノデュラグリス(緑)を単体で使用するのが一番よさそうだ。

2人が参考にしています
Off Time 様2014-10-13
用途:
My自転車のハブベアリングO/H
対象商品:
35524151

チューブ式容器も使いやすく、またグリスの性能もいいみたいです。
耐久性、耐水性はまだわかりませんが、かなりハブの動きは滑らかになります。

2020-08-13
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
35524167

商品的には問題無し。シマノプレミアムグリスと同等。
問題は納品まで2ヶ月待たさせたこと。在庫切れなら他をあたって発注しなかった。発注前に納期がキチンとわかるように、システムを改善してもらわないと買う気にならない。

2013-10-07
用途:
自転車の整備
対象商品:
35524151

自転車のハブとペダルの分解整備に使いました。
値段も量もちょうどいいと思います。

2013-09-18
用途:
リアハブの鋼球に充填
対象商品:
35524151

色が濃い緑色で、手につくと石鹸であらっても落ちない。雨と自転車油注油で数日でグリスが流れて異音が発生したので、ハブ分解清掃をやり直しし、今度は多めにグリスを注入し、玉押しも多少ゴリゴリ感がある状態で設定したらいまのところ落ち着いた。本日、30km走ったが問題なし。今後はもう少し粘度の高いグリスを購入しようと思う。

2人が参考にしています
2012-05-16
用途:
自転車整備
対象商品:
35524151

デュラエースグリスよりも安くて量も入っているので、あえてこちらにしてみました。
もちろん自転車専用のグリスですし有名メーカー製ですので、安心して使えます。

1人が参考にしています