エアーコンプレッサーのレビュー
- 用途:
- 最大動作は推奨できない
- 対象商品:
- 35563857
試しにAC/DC安定化電源 12V 20Aを利用して最大気圧まで動かしましたが、220psi 1.5Mpaで自動停止しないので、動きっぱなしになります。
価格が安いだけで安全性が無いよりも、もう少し使いやすくする為にDCの圧力スイッチ位は付けて、規定圧力で停止や温度で停止する位は足すべきだと大事工業に提案したい。
それでも、5000円位で収まると思うので
- 用途:
- 車椅子タイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 35563857
以前使っていたポンプが異常な音を発生させるようになり、買い換えました。
使って,空気がキチンと入り、今までのコンプレッサーは欠陥品かと思う位
よく入ります。
買って大満足です。
- 用途:
- タイヤの空気圧調整
- 対象商品:
- 35563857
コンパクトで使いやすいですが、音がうるさいので、近所に気兼ねしながら使用しています。少しでも静かな製品の開発を望みます。
- 用途:
- エア注入の為
- 対象商品:
- 35563857
高圧とあり220psiとありますが検証する為に高圧対応のタンクに注入し始めましたが110位で車側のヒューズが飛ぶ。
またあまりにもヒューズが飛ぶので実際に最高圧までのエア注入が可能なのかは当方では検証できないのでわかりません。
220PSIは表記では1516Kpaとなります。
F-15のメーターは(0~1500Kpa)の表示となっていますが、
1500Kpaは瞬間最大値ですのでこれで使用することは出来ません。
F-15は自動車用ですので実際には350Kpa位しか上がりません。
又、空気を入れるものの大きさ等でも電流値は違いますので、タイヤサイズ等でも変わってきます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 用途:
- 突然のパンク修理
- 対象商品:
- 35563857
12V携帯用コンプレッサーなので車のシガーソケットで使用できます 突然のパンク修理に威力を発揮!たいへん重宝しますよ!!
- 用途:
- 自転車の空気入れに、と買い求めなしたか、
- 対象商品:
- 35563857
こちらのミスですが、自転車と自動車をとみ違い、自転車には使用出来ませんでした。電動式の自転車の空気入れは、ありませんね
- 用途:
- 社用車のタイヤ管理に
- 対象商品:
- 35563857
社用車の空気圧管理のため購入しました。
スタッドレス換装時にエアを補充するのが主な用途です。
他の通販サイトでもレビューを見て「まぁコレでもいいか」的に購入したもの。
とりあえずちゃんと空気が入ってくれれば他の機能や性能はあまり求めなかったので、機能自体には満足しています。
ただ、使用した感想を要点でまとめると・・・
●動作時は会話不可能な騒音
●17インチくらいになってくると、0.3キロくらい入れるのに数分掛かる
●本体上部に「高温注意 」触るなみたいに書かれていますが、動作中の振動がひどく一人歩きしていくので、触らずに運用することは不可能。
でも触ってても大して高温にはなりませんでした。
足かなんかで挟みながら使うといいかも。
といった具合です。
機能は至って普通なので価格相応の満足感。