ガソリン携行缶のレビュー

平均満足度 4.40 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガソリン携行缶 X-EUROPE
X-EUROPE
   
・ガソリンスタンドで給油可能な消防法適合品・携帯に便利なボトルタイプ・安全性、信頼性、収納性抜群(収納袋付)・使いやすさを考慮したユーザーにやさしいデザイン・サビに強いステンレスキャップ採用・接続箇所を中心にする事により、更なる強度UP! 【用途】レジャー・作業・ツーリング等さまざまなシチュエーションで使用可能。(自動車・二輪車・発電機・刈払機・除雪機など)
60件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-13
用途:
バイクのツーリング用
対象商品:
35578374

すごく使いやすい商品です。耐久性もある感じで、長く使用できそうです。

2016-02-16
用途:
給油
対象商品:
35578374

念のために

1人が参考にしています
2014-07-14
用途:
バイク予備燃料
対象商品:
35578356

大きさも金額的にも、満足しています。サイズは小さいですが、ツーリングの予備としては場所もとらずに安心感がもてます。このサイズでも7~8kmは走るので、スタンド迄たどり着く事が出来そうです。夏に300kg近くあるバイクを、押して歩くなんて考えたくありません。

2017-12-29
用途:
ガソリン携行

全然駄目です。不良品かもしれませんが、パッキング出来てなくて、収納時も給油時もフタの隙間からガソリンダダ漏れで使い物になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-06-01
用途:
ガソリン残量がギリギリの車を回送する際に携行。
対象商品:
35578374

缶の材質が厚めで小さい割にズッシリとした重さがあるのが破裂しにくそうな安心感につながる。ただし、常にガソリンに浸かっている付属しているチューブの材質が透明な熱帯魚用のエアホースみたいなチープなもので、短時間でカチカチになる。短いものなので、もう少し材質の良いものを使っても製造コストにはひびかないとおもうのだが...。(透明でなくてもいいのでフューエル・ホースとかシリコンホースとか))

3人が参考にしています
2015-11-08
用途:
バイクに使用。
対象商品:
35578374

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

2014-06-27
用途:
二輪車のガス欠時、非常用ガス
対象商品:
35578374

二輪車の給油口は、クルマの給油口のように垂直面ではなく、水平面にあることが多いので、一般的な燃料ボトルでは無駄なく(こぼさず)ガソリンを給油することが難しい。その点、この携帯缶はノズルが附属しているので、大変給油しやすい。あとはずっとガソリンに浸かっているノズルとパッキンの耐久性が良ければ満足。

2人が参考にしています
木村電気管理事務所 様2017-04-30
用途:
バイク緊急時
対象商品:
35578374

今までは500mLを使用してましたけど 1Lに買い替えました 田舎のスタンド 閉鎖が相次いでまして 緊急時1Lあるとゆとりがあります

2014-02-26
用途:
バイクの予備燃料
対象商品:
35578374

しっかりした作りで、少々乱暴に扱っても大丈夫そうなところが気に入りました。
またふたの部分が、ノズル兼用になっているため、
じょうごなどがなくとも、タンクを汚すことなく給油でき助かります。
収納袋が入っているのも、嬉しいです。

1人が参考にしています
株式会社朝日建工 様2016-08-16
用途:
木の伐採
対象商品:
35578374

オイルと一緒に腰に下げて移動しながらの作業が使い勝手が大変良い。

2013-10-27
用途:
オートバイ ツーリング
対象商品:
35578374

オートバイの緊急時の給油量(1リットル)としては丁度良いと思いますが、もう少し細身のほうが持ちやすいと思います。ガス抜き用の栓がありませんので、開ける際は、ガソリンの噴出に注意が必要です。

3人が参考にしています
2014-01-23
用途:
山用ストーブ給油
対象商品:
35578374

ノズルが内蔵されていて山用ストーブへの給油がしやすいです

2014-05-18
用途:
バイク長距離走行航続距離延長
対象商品:
35578374

つくりはしっかりしており耐久性は高そうです。バイク給油タンクの口がそこそこ広いのでノズル使用せず、キャップはずしてそのまま給油しようとするとしたたり漏れしました。ノズル使用すると1滴もたれないんですがノズルが本体内部ガソリンに浸かった状態のため装着時には手にガソリンがつきます。万一のガス欠緊急予備使用であればいいが、使用頻度が高いので毎回ノズル着脱が煩わしく感じる。

2人が参考にしています
沖本自動車工業株式会社 様2013-10-17
用途:
バイクで山道・林道に行くときに持参
対象商品:
35578374

携帯袋が付いているので持ち運びに便利。

株式会社東京電算企画 様2013-12-12
用途:
原付で移動中の不意のガソリン切れ時に使用
対象商品:
35578374

届いて思ったことは、結構小さいということ。ソフトドリンクの1リットルペットよりも小さく感じます。メットインにも入りますし、いざというときの保険になります。
一度だけガソリン切れになってしまい、かなり遠くまで押して移動した苦労を考えると安いものです。

2013-10-23
用途:
ガソリンの買い置き
対象商品:
35578374

ちょうど、少量用を探していたので買ってみました。

2013-11-12
用途:
原チャリのガス欠対策
対象商品:
35578374

原チャリの燃料計が動かなくなり、給油のタイミングがわからないため、ガス欠対策として買いました。使いかってはあまりよくないが、バイクを押すよりは断然いいかな。

2013-09-24
用途:
農作業
対象商品:
35578356

サイズぴったり、値段安い、

亜蓮屋本舗 様2013-09-21
用途:
ガソリンの携行。
対象商品:
35578356

付属の給油ノズルが使いにくい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2011-03-22
用途:
バイク用補助携行
対象商品:
35578374

思ったより缶が太かった。市販の水筒みたいに、もうちょっとスリムで長い方が良かったかも。

6人が参考にしています