ステンレス メッシュ板のレビュー
- 用途:
- 消耗品の交換
丈夫ですが簡単に切れました。耐久性はわかりませんが熱には強そうです。
- 用途:
- 配管工事
井戸水の鉄分除去フィルターに使っています。
ステンレスのメッシュ板、中々他では手に入りませんが、
目の細かさも選べて、サイズも選べていいですね。
- 用途:
- 油こしに使用
- 対象商品:
- 35633805
何度もリピートさせていただいています。
厚さも目の荒さもちょうどよく使いやすいです。
毎回490㎜を購入していますが、600㎜ぐらいの幅の商品もあればいいなと思います。
ご検討宜しくお願いします。
- 用途:
- ハニーワームの繁殖
孵化したばかりの幼虫がとても小さくプラスチックなどは食い破ると聞いたのでこの商品を買ってみました。
ただ、細過ぎるので実際どうなるかは、まだ分かりませんが、ハサミでも切れたし、とても扱いやすかったです。
- 用途:
- 縁切り部の養生
- 対象商品:
- 35633805
今回は小動物の侵入を防ぐために使いました。虫も侵入できないと思います。折り曲げ作業も簡単にできましたし、ハサミでのカットも容易でした。
- 用途:
- 重機のオイルフィルターとして使用
- 対象商品:
- 35633753
プレフィルターとして鉄製の物がついていましたが劣化した為この商品で自作しました。非常に良好です。
- 用途:
- バキューム台の修理に
- 対象商品:
- 01140834
染み抜きのバキューム台の吸い込みが割れてしまっていたのでこちらで修理。パンチングを切り抜き、スラストワッシャを押し付けて型を取り固定。加工もしやすくいい感じにできました。
- 用途:
- 試験用
- 対象商品:
- 35633753
試験時の土台として使用予定ではあったが、目が細かすぎて、断念した。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- TIG溶接に
TIG溶接のガスレンズノズルの中に入れる網を探していたら 丁度良さげなので 購入しました
物はしっかりしています
- 用途:
- 土台付近の換気口から、ムカデ等の虫が侵入するのを阻止するため
- 対象商品:
- 35633805
DIYで、自分で塞ぎました。ムカデなどの侵入が少なくなり喜んでいます。金属製ですから、十分気を付けて作業しました。
- 用途:
- 割れた樹脂部品の修理に使用
- 対象商品:
- 35633744
樹脂製のパーツが割れてしまったので、プラリペアで補修する前に樹脂に切った金網をハンダゴテで埋め込み、その上からプラリペアで盛ると強度が出ました、大きさも良く使いやすかったです。
- 用途:
- 加工しやすい
- 対象商品:
- 35633744
キャンプで使う薪ストーブのスパークアレスターの内側にこれを施工しています。加工もしやすく、編み目も丁度良いので火の粉はだいぶ抑えられそうです。
- 用途:
- ロケットストーブの灰除け
- 対象商品:
- 35633744
耐熱煉瓦を組み合わせて作ったロケットストーブ(小枝を燃やす)の上に置き灰が飛び散らないようにしている。細い網だけど、雨ざらしで1年間使っているがまだ使える。
- 用途:
- パテ埋め補強
- 対象商品:
- 35633744
鉄階段の補強に使いました。しっかり馴染んで満足です。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 砂吸い込み防止
- 対象商品:
- 35633787
砂こし器より安上がりに、砂吸い込み防止策を考えて、吸水管の先に60メッシュの網を取り付けて見た。60メッシュでも、本の若干だが細かい砂が上がってくる。