マーカーランプのレビュー

平均満足度 2.35 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マーカーランプ モノタロウ
ガラスレンズのスタンダードマーカーランプ
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-03-28
用途:
トラックのサイドマーカー
対象商品:
35648356

本体ベース部のボルト穴が長穴になっているので取り付けの汎用性はいいと思うが、長穴によって隙間から水が入るので取り付け後に防水処理が必要になる。

2013-03-23
用途:
大型トレーラーに使用

大型トレーラーに取り付けしましたが、取り付け後数時間で8個中7個レンズが脱落しました。少なくともトレーラーでは、まったく使い物になりません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので、無償にて返品・交換とさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2013-01-21
用途:
トラックのサイドに使用
対象商品:
35648356

レンズの取り付けがゴムになり防水タイプとなっていますが、
本体取り付けボルトに穴があり、普通に水が入る。
従来のプラスチックの本体に、レンズ取り付けゴムがセットできると完璧な防水になると思う。

2012-12-09
用途:
トラックに取り付け
対象商品:
35648356

マーカー自体は他社製品との違いは感じない  しかし付属の電球が暗い こんな暗い球あるんだと思い逆にビックリ  球別に買ったら値段を考えると・・・

1人が参考にしています
2012-07-03
用途:
トラックのサイドバンパーに取り付ける。
対象商品:
35648356

黄色のガラスがやや色が濃すぎる感じがする。
取付、電球の交換はしやすいと思う

有限会社ノザキ急便 様2012-09-10
用途:
車幅灯の増設と交換
対象商品:
35648356

はっきり言って、100円ショップにありそうなレベルの商品です。
ゴムで軽く止まっているだけなので、簡単に脱落します。
光量も・・・。
この程度の商品を自社ブランドで出すのはモノタロウブランドに傷が付きます。
以前のモノタロウマーカを再販して欲しいです。
再販の予定はないですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
製品の製造元や原産国につきましては、為替や原料の相場などから、変更させていただくことがございます。
この場合も品質が変わらないように最大限の努力を払っておりますが、以前と違うとのことで誠に申し訳ございません。今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2012-04-12
用途:
自社積載車用の交換部品
対象商品:
35648356

今回納品された、レンズを押さえる黒いリングがゴム製のものに関して、バルブの寿命が短すぎる。2個購入、1個は夜間走行累計3時間程度で点灯しているかどうかわからないぐらい暗くなってしまった。もう一個も6時間ほどで暗くなり始め、最後は点灯しなくなった。不良品なのか、品質が悪いのか。市販のバルブに交換後は明るさの変化も無く普通に点灯しています。価格が数百円安くても、すぐにバルブの寿命が来るようではまったく意味なし。2年ほど前に購入した、レンズを樹脂のリングで固定するタイプは2年経過した今もバルブ交換せずに使えている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2012-04-30
用途:
トラックの車幅灯
対象商品:
35648365

暗い!ほとんど地面を照らさない。球(12W)とレンズを他の物と交換して使用しています。

2012-04-30
用途:
トラックの車幅灯
対象商品:
35648356

長穴はコーキングで防水処理。レンズカットのせいなのか球は12W球に換えて使用していますがなんとなく暗いです。

日南輸送株式会社 様2012-06-12
用途:
トラック整備
対象商品:
35648356

安価なのは結構ですが、作りが雑すぎます。
皆さんが書かれてるように、取り付けボルトの隙間から水が入ります。
また、レンズ取り付けのゴムが柔らか過ぎ、レンズに軽く当たるだけで外れてしまい、落下して割れてしまいます。(特に平ボディ車に設置した場合、シート掛けやシートゴムの扱い時によく落下させるようです。)

1人が参考にしています
2012-11-22
用途:
自動車修理
対象商品:
35648356

不良品が有りましたが、素早い対応で満足しています。

2012-06-17
用途:
そのまま使用
対象商品:
35648365

2個購入、1個はレンズに足が少し触れただけで落下破損 固定がゴムのため 2個目は 水が入ってショート、球のみならまだしもヒューズも切れてしまった 価格的にこんなもんかな?

1人が参考にしています
2012-02-24
用途:
トラック用に
対象商品:
35648365

取り付けステーには遊びがついています。
マーカー自体には遊びはいりません。
遊びの所から100%水が入ります。
リング/ゴムの張りも弱いです。
改善が必要と思います。
シリコンなどで防水するならば、商品自体には問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

有限会社春日自動車 様2011-12-22
用途:
マーカーランプの取り付け
対象商品:
35648356

ボルト用の穴が、少し大きいのが心配です。水が入らない様に加工する必要があります

2011-10-25
用途:
トラックのサイドマーカー
対象商品:
35648356

ゴムリングの締め付けが弱く、ちょっと擦るだけで、レンズが外れる。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので、無償にて返品・交換とさせて頂きます。お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

有限会社平和自動車工業 様2011-12-26
用途:
消耗品
対象商品:
35648356

安くて良い

1人が参考にしています
2011-10-28
用途:
トラックのサイドマーカー用に
対象商品:
35648356

取り付けボルトの穴が長穴の為そこから水が入ってしまいます。位置はステー側で調整できるので固定タイプで良いのではないでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。